请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 定制电路板上刷写 cc3220时遇到严重问题。 我很少修改过 Launchpad 的参考设计。 到目前为止、我已经在 cc3220S 上尝试了大约5个修订版本。 cc3220sf 和 ss3220MODA 芯片。 我已经尝试使用 CCS 刷写这些内容、但始终失败。 我已经使用 UART 和 JTAG 进行了尝试。 当我运行 JTAG 测试连接时、所有扫描都成功完成。 我看到的错误是:
连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)
我愿意接受任何建议。
此致、
Jake