This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:闪存 cc3220

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF, CC3220MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625103/ccs-cc3220-flashing-cc3220

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 定制电路板上刷写 cc3220时遇到严重问题。 我很少修改过 Launchpad 的参考设计。 到目前为止、我已经在 cc3220S 上尝试了大约5个修订版本。 cc3220sf 和 ss3220MODA 芯片。 我已经尝试使用 CCS 刷写这些内容、但始终失败。 我已经使用 UART 和 JTAG 进行了尝试。 当我运行 JTAG 测试连接时、所有扫描都成功完成。 我看到的错误是:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)

我愿意接受任何建议。  

此致、

Jake

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jakerage、

    如果您有 LP、您能否首先验证您的闪存过程是否首先与工作板一起工作? 这将验证您使用的 Image Creator 工具是否正常工作。 此外、您的定制板进行了哪些类型的修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们唯一的修改就是为一些 GPIO 添加一些组件。 除此之外、它与 LaunchPad 设计相同。 对于使用 cc3220MOD 的电路板设计、我刚刚复制了他们的参考设计、用于 WiFi 视频参考、但我仍然得到相同的错误、我可以将其刷写到 cc3220 Devkit 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是电路板原理图、与添加了 LED 和按钮的无线视频几乎相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到一个新错误、它说"无法访问 DAP"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uniflash 上的错误提示读取数据超时。 但是、我甚至在任何传输线路上都看不到任何信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。