This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:网络终端-无法配置网络处理器

Guru**** 2556410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/758671/cc3120boost-network-terminal---couldn-t-configure-network-processor

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好!

我们使用 CC3120跟随 CC3120 Boost 自定义 wifi 板。

使用的 SDK 和 RTOS 系统如下:

simplelink_sdk_wifi 插件_2_30_00_10

simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14

使用的程序为 network_terminal_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs。

程序运行后、终端中会报告以下错误:

如何解决此问题?  

我希望得到你的帮助,谢谢。

Andre

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    我假设您使用的是网络终端示例。 如果是、您是否对其进行了任何修改? 其他示例是否正常工作? 尝试运行配置示例并查看其是否正常工作。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢你的答复。

    未对网络终端示例进行任何更改。  终端在运行 配置示例时未打印信息。

    测量引脚并发现 HOST_INTR 输出为高电平。

    比较结果发现 TI CC3120BOOST HOST_INTR 引脚输出低电平。

    HOST_INTR 引脚输出高电平可能是什么原因?

    当前程序错误如下:

    我希望得到你的帮助。

    谢谢你。

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    您能否验证您是否正在使用 MSP432P401R? 我刚刚使用 MSP432P401R 和 CC3120 BoosterPack 运行了示例、没有问题。

    如果您使用的是正确的 Launchpad、则您的定制 CC3120电路板可能存在硬件问题。 如果是、我建议您对照 定制电路板查看我们的硬件设计检查清单(www.ti.com/.../swru462)以及我们板的设计文件(www.ti.com/.../sprcaf9)。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    我假设您已解决了您的问题。 如果您有新问题、可以随意创建新主题。

    Jesu