请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120BOOST 主题中讨论的其他器件:CC3120、
您好!
我们使用 CC3120跟随 CC3120 Boost 自定义 wifi 板。
使用的 SDK 和 RTOS 系统如下:
simplelink_sdk_wifi 插件_2_30_00_10
simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14
使用的程序为 network_terminal_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs。
程序运行后、终端中会报告以下错误:
如何解决此问题?
我希望得到你的帮助,谢谢。
Andre
祝你一切顺利