This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:[WL1831][HFP][iphone8 ios11.2.2]收入呼叫铃声不同、第一次铃声音量太小。

Guru**** 2387320 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1831MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679937/wl1831mod-wl1831-hfp-iphone8-ios11-2-2-the-income-call-ringtones-are-different-the-first-time-ringtone-volume-is-too-small

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

现象:

ipphon8 ios11.2.2,第一个呼叫太小(此时必须听到才能听到最大音量),呼叫后切断模式,挂断呼叫方。 第二个呼叫的音量将更大。

K256 SW4.9.6 + iphone8 ios11.2.2可以重现此现象。 重新出现的概率为100%。

预期现象:来电铃声音量是一致的,不是太小。

分析:

1.蓝牙芯片输入:"certation" iPhone 6C4D7303166E_TO_BUick 907065DAA1DD 是相同大小的空气数据、第一个呼叫和第二个呼叫的空气数据和音频大小。

2.蓝牙芯片输出:btChip_To_audioDsp、音频模块将记录数据直接写入文件生成、第一个呼叫音频振幅显然太小(0.005)、音频数据需要耳机听到;第二个呼叫振幅为0.05。

更多信息
1. 如果不应答呼叫,来电铃声音量将始终很小。

2.应答呼叫后,下一次来电铃声音量将正常(大于#1)。  

3.如果删除 iphone 并再次配对, 来电铃声音量将始终保持较小。

结论:

蓝牙芯片问题暂时受到怀疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../iphone8_5F00_ios11.2.2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释系统中如何从 WL18xx 路由 PCM 接口? 它是否连接到主机处理器? 还是连接到音频编解码器 IC?

    WL18xx 控制器本身没有什么特别的东西来控制音频流的音量。 在语音呼叫用例中、WL18xx 将建立语音呼叫(eSCO 连接)并将音频流路由到 PCM 接口。  

    问题更有可能出现在另一端的 MPU/音频编解码器 IC 中  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../defect_2D00_1010504_2D00_ringtone.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. Wl1831连接到主机处理器,主机处理器软件模块将直接读取 ALSA,然后写入音频编解码器 IC。
    您可以阅读附件缺陷-10504-rings.zip。
    显示 Wl1831已连接到主机处理器。
    't_answer.pcm>是从主机处理器捕获的原始 PCM 软件模块将直接读取 ALSA (从 ALSA 读取、然后写入文件)。
    是有关的说明 't_answer.pcm>由 Goldwave.exe 打开。
    2.从上面的附件中、WL1831输出 PCMS、在应答呼叫之前和应答呼叫之后是不同的。 此问题与 MPU 或音频编解码器 IC 无关。
    3.应答呼叫前,只有铃声从 iphone 流至 WL1831。 应答呼叫后、iphone 和 WL1831之间存在全双工流。 这就是我认为的不同之处。 因此、我认为这个问题与 BT 芯片 WL1831有关。 请对此问题提供更多支持。

    此致、
    江福泉
    't_answer.pcm>'t_answer.pcm>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5297619"]1. Wl1831连接到主机处理器、主机处理器 SW 模块将直接读取 ALSA、然后写入音频编解码器 IC。 [/报价]

    那么、您在调试中究竟在哪里进行探测呢? PCM 线路或 SW 模块/alsa 驱动器?

    [引用 user="user5297619"]2. 从上面的附件中、WL1831输出 PCMS、在应答呼叫之前和应答呼叫之后是不同的。 此问题与 MPU 或音频编解码器 IC 无关。[/quot]

    现在还可以。

    [引用 user="user5297619"]3. 应答呼叫前、只有铃声从 iphone 流至 WL1831。 应答呼叫后、iphone 和 WL1831之间存在全双工流。 这就是我认为的不同之处。 因此、我认为这个问题与 BT 芯片 WL1831有关。 请对此问题提供更多支持。[/报价]

    请从 WL18xx 的 BT_UART_DBG 引脚提供 WL1831的 BT FW 日志。 这将帮助我们确认您的怀疑是否正确。

    Logger 用户指南: www.ti.com/.../swau058

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../18xxQ_5F00_1.11_5F00_BT_5F00_Service_5F00_Pack_5F00_1.4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用18xxQ_1.11_BT_Service_Pack_1.4.ili 分析 BT FW 日志、但失败。 请参阅附件。
    您是否有新的*。ili 文件来解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 WL1831MOD 还是 WL18xxQ? 它们是不同的设备、具有单独的服务包。
    请在以下资源库中找到相应的服务包、ILI 和 XML 文件。
    git.ti.com/.../master

    自述文件中介绍了命名/版本控制约定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 芯片为 WL1831CAAPRQ1、我使用 TIInit_12.10.28.ili 、该文件从 git.ti.com/.../master 下载。仍然无法解析 BT FW 日志。

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    能否确保您遵循以下用户指南中介绍的所有步骤? 尤其是用户指南的第3.1和3.2节。
    www.ti.com/.../swau058

    由于您使用的是 WL18xxQ 器件、因此您需要使用记录器 git 上的 TIInit_12.10.28.ili 和 TIInit_12.10.28.xml。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否确保您遵循以下用户指南中介绍的所有步骤? 尤其是用户指南的第3.1和3.2节。
    www.ti.com/.../swau058

    [jfq]是的。 请参阅我的附件。   

       这个问题显然与 TI 芯片有关。 TI 工程师是否同时进行调查 ? 或 Yanfeng 现场支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5297619"]

    能否确保您遵循以下用户指南中介绍的所有步骤? 尤其是用户指南的第3.1和3.2节。
    www.ti.com/.../swau058

    [jfq]是的。 请参阅我的附件。   

    [/报价]

    参考附件中的 config.png、您将为记录器配置3000000的波特率。 它必须为921600、如 SWAU058文档中所示(图8和图11)。 仅供参考、这与您的 HCI UART 波特率不同、因为它是指 BT_UART_DBG 引脚的波特率。 无论 HCI 波特率是多少、记录器的波特率始终为921600。 这就是记录器无法正确解析 FW 日志的原因。

    [报价用户="user5297619"]此问题   显然与 TI 芯片有关。

    我们将从 FW 日志中确定这一点。 为了节省时间、请确保(彻底)按照用户指南中的所有步骤来捕获完整的日志。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hfp_5F00_iphone8_5F00_ringtone_5F00_small.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    hfp_iphone8_ringtone_small.zip:收音机软件 k216 6.1.2.08 + iphone8 ios11.2.x 有3个来电、1个没有应答、2个没有应答、3个没有应答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user5297619]hfp_iphone8_ringtone_small.zip:radio SW k216 6.1.2.08+iphone8 ios11.2.x 有3个来电、1个没有应答、2个没有应答、3个没有应答。

    我只能看到来自 BT 记录器端口的迹线(看起来不像 HCI/LMP 查看器被激活)。 日志不完整、无法使用不完整的日志分析此问题。 再次强调我先前的建议:"请确保(彻底)按照用户指南中的所有步骤来捕获完整的日志。"

    同样、用户指南可在 www.ti.com/.../swau058上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示我们在 Logger Setting (记录器设置)对话框中没有 HCI/LMP Viewer 1。 这与的第5页不同 。
    我正在使用 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user5297619">显示"记录器设置"对话框中没有 HCI/LMP 查看器1。 这与的第5页不同 .[/报价]

    这是因为您使用的 Logger (和无线工具版本)已经很旧了。 请从 WiLink-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 工具页面下载最新版本(v4.0.0.2)。 如需更多信息、请参阅 SWAU058D 文档的软件要求和安装部分。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../iphone8_5F00_ios11.3.1_5F00_ringtone_5F00_small.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供了日志。 有分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提供了日志。 任何分析?1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 日志表示 WL18xx 固件按预期工作。 正如我在之前的回复中建议的那样、WL18xx 以 PCM 格式输出数字数据、由于蓝牙控制器、因此不可能出现此类问题(低容量)。 请将调试集中在 WL18xx 之后的音频数据路径上(WL18xx PCM 接口和扬声器之间)。