Thread 中讨论的其他器件:WL1831、
现象:
ipphon8 ios11.2.2,第一个呼叫太小(此时必须听到才能听到最大音量),呼叫后切断模式,挂断呼叫方。 第二个呼叫的音量将更大。
K256 SW4.9.6 + iphone8 ios11.2.2可以重现此现象。 重新出现的概率为100%。
预期现象:来电铃声音量是一致的,不是太小。
分析:
1.蓝牙芯片输入:"certation" iPhone 6C4D7303166E_TO_BUick 907065DAA1DD 是相同大小的空气数据、第一个呼叫和第二个呼叫的空气数据和音频大小。
2.蓝牙芯片输出:btChip_To_audioDsp、音频模块将记录数据直接写入文件生成、第一个呼叫音频振幅显然太小(0.005)、音频数据需要耳机听到;第二个呼叫振幅为0.05。
更多信息
1. 如果不应答呼叫,来电铃声音量将始终很小。
2.应答呼叫后,下一次来电铃声音量将正常(大于#1)。
3.如果删除 iphone 并再次配对, 来电铃声音量将始终保持较小。
结论:
蓝牙芯片问题暂时受到怀疑。