This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:热阻与管理

Guru**** 2563420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1368132/cc3200-thermal-resistance-and-management

器件型号:CC3200

工具与软件:

您好!

我在寻找有关此芯片组热性能的规格表中提供的更多详细信息。  特别是、我正在寻找所述芯片组的热阻和其他热性能测量、例如节流。  我无法在库中找到任何内容、因此我想看看是否还有其他可用内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题分配给了我们的一位硬件专家、他们正在检查该主题、我们会在未来几天给您回复。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200数据表(Lit# SWAS032)上已经有温度信息、请见下面的图片。 还有  《QFN 和 SON PCB 连接应用手册》(文献编号 SLUA271) 、其中提供了更多关于  将我们的 QFN 封装(包括 VQFN 封装)器件 焊接/附加到 PCB 的信息、包括"焊锡回流"信息。

    如果这不是您需要的信息、您能否详细解释为何需要此信息? 根据您的最终用例、可能有其他有用信息。

    Br、

    JMT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想我想要介绍的是芯片组的热效率、这样、无论芯片组的功耗如何、都能让其保持良好的热性能。

    例如、  

    对于电阻器、如果您消耗1W 的功率、则该1W 中的100%以热量的形式耗散。  

    耗电1W (发射时)的射频系统正在将该能量转化为无线电波、即不会将其全部耗散为热量。 基本上、如果您告诉我消耗的是1W、1W 的热量或1W 的总热量、但只有0.2W 的热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我们是否有关于传输时散发的热量的具体信息、但该数量应可以忽略不计。 我们确实 在数据表中指定了建议的工作温度范围。

    您为何需要此信息、您的最终用途是什么? 您的终端产品是否预计会 产生 大量热量?

    您还可以自行测量功耗、请参阅我们的 CC3200 Launchpad 用户指南中的"2.6测量 CC3200电流消耗"一节(文献编号:SWRU372)

    Br、

    JMT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是一个小小的评论。 CC3200具有过热保护功能、可以保护 CC3200内的 PA 不会因过热而损坏。 数据表中的以下要点很重要:

    (2)在超过75°C 的环境温度下工作时、发送占空比必须保持在50%以下、以避免功率放大器的自动保护功能。 如果触发自动保护功能、器件最多需要60秒来重新启动传输。

    但对于连接 STA 模式的实际应用、这不是问题。 因为 TX 占空比不应超过50%。 在收发器模式下的高温环境下使用 CC3200时、这可能会成为问题。

    给 F Spazzzer:没有简单的答案,你的问题。 CC3200不仅是射频收发器、而且是具有网络内核(NWP)、应用内核、外设的整个 SoC。 您需要考虑进出 I/O 引脚的电流、而不仅仅是输入功率(来自 Vcc)与射频输出功率。

    1月