This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF SMART STUM_RSSI读数问题

Guru**** 2928110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/617273/rf-smart-studio_rssi-reading-issue

主题中讨论的其他部件:CC2591CC2530

您好,


你好。 我想问2个问题,如下所示:

问题1. 使用Smart RF Studio读取模块时,右侧显示的寄存器值是否与固件设置相关?

问题2. 我正在使用带有CC2530 + CC2591的模块执行TX和RX测试。

使用RF SMART Studio运行接收器测试时,RSSI读数不正确。

我将矢量发生器设置为使用Zigbee波形传输-55dBm的功率 ,但我在RF SMART Studio中获得的RSSI为-100dBm。

范围扩展器被选择为CC2591,HGB被启用。 直接探测EN和HGB引脚,两者显示为高。

根据应用手册AN086,当我们使用范围扩展器时,RSSI计算如下:

实际RSSI =寄存器值–RSSI偏移

但是,一旦我选择范围扩展器,RF智能工作室应自动应用公式并显示真正的RSSI值。

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个版本的SmartRF Studio?

    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用SmartRF studio7版本2.6 .0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我迫切需要帮助。 请提供建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将于明天在达拉斯的办公时间进行检查。 我认为它应该开箱即用,因此我认为模块上的某些内容不正确,或者某些内容已损坏。 您缺少50dB,这是一个很大的信号。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的传导设置:

    答  使用CC调试器将模块连接到Smart RF Studio。

    B.  启用范围扩展器并选择具有高增益模式的CC2591

    C.  选择频率  

    D.  选择“Packet RX”  

    e.  单击“Start (开始)”按钮。

     F.   在模块和测试设备(具有ZigBee波形)之间连接射频电缆并开始测量。

    安装程序是否有任何缺失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    我们刚刚在实验中验证了一个与您的设置没有太大区别的工作设置。 我们使用另一个CC2530作为数据包发送器,使用CC2530+CC2591作为2591作为HGM的接收器,而不是ZigBee测试设备。 接收装置报告的RSSI在整个范围内在1dB以内。 我们进行了测试并使用了SmartRF工作室。

    您是否使用功率计或频谱分析仪测量ZigBee测试器的输出功率?

    能否发送测试设置的图片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    波形细节如下:

    功率传输为-30dBm,  

    调制类型:OQPSK,

    芯片速率:2M芯片/秒,

    滤波器:半正弦。

    除了这几个参数外,还缺少什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我确实尝试将数据包从CC2530发送到另一个CC2530以接收数据包。

    设置和结果如下所示:

    从结果中,显示No_range_extender > LGM > HGM的RSSI。  

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeromy,  

    使用低损耗同轴连接将两块板直接连接到彼此时,必须非常小心。 最后,进入接收器的电量太大,可能损坏接收器。 在我们的数据表中,我们在"绝对最大值"一节中提到了限制。 我建议先使用频谱分析仪来验证每个装置的信号输出,然后添加足够的衰减,以便能够将功率降低至-40dBm,然后再将其用于测试。

    此致,
    /TA