您好,
你好。 我想问2个问题,如下所示:
问题1. 使用Smart RF Studio读取模块时,右侧显示的寄存器值是否与固件设置相关?
问题2. 我正在使用带有CC2530 + CC2591的模块执行TX和RX测试。
使用RF SMART Studio运行接收器测试时,RSSI读数不正确。
我将矢量发生器设置为使用Zigbee波形传输-55dBm的功率 ,但我在RF SMART Studio中获得的RSSI为-100dBm。
范围扩展器被选择为CC2591,HGB被启用。 直接探测EN和HGB引脚,两者显示为高。
根据应用手册AN086,当我们使用范围扩展器时,RSSI计算如下:
实际RSSI =寄存器值–RSSI偏移
但是,一旦我选择范围扩展器,RF智能工作室应自动应用公式并显示真正的RSSI值。
请提供建议