工具/软件:Linux
我正在进行cc26xx-web-demo。 除了MQTT快速启动之外,我尝试了其他一切。
只有上述图片出现。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6lbr.conf
mode=router
RAW_ETH=1
网桥=0
dev_bridge=br0
dev_tap=tap0
dev_ETH=eth0
RAW_ETH_FCS=0
dev_radio=/dev/ttyACM0
波特率=11.52万
log_level=3
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Wrapper.c
//++配置+++//
#define interface "eth0"(定义接口"eth0")
#define prefix "64:ff9b::"
#define IPv4_ADDR "IPv4.ADDR"(192.168 .0.100)
#define host_ipv6_ADDR "BBBB::101"
#define host_IPv4_ADDR "host.ipv4.ADDR"(192.168 .0.16)
上图显示了tcpdump的结果和树莓的IP地址。
这是我设置的。 我不知道这是不是不可能的,还是我错过了什么。