This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2650STK:Contiki cc26xx-web-demo MQTT

Guru**** 2611265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/634980/linux-cc2650stk-contiki-cc26xx-web-demo-mqtt

部件号:CC2650STK

工具/软件:Linux


我正在进行cc26xx-web-demo。 除了MQTT快速启动之外,我尝试了其他一切。


只有上述图片出现。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

6lbr.conf

mode=router

RAW_ETH=1

网桥=0

dev_bridge=br0

dev_tap=tap0

dev_ETH=eth0

RAW_ETH_FCS=0

dev_radio=/dev/ttyACM0

波特率=11.52万

log_level=3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wrapper.c

//++配置+++//

#define interface "eth0"(定义接口"eth0")

#define prefix "64:ff9b::"

#define IPv4_ADDR "IPv4.ADDR"(192.168 .0.100)

#define host_ipv6_ADDR "BBBB::101"

#define host_IPv4_ADDR "host.ipv4.ADDR"(192.168 .0.16)


上图显示了tcpdump的结果和树莓的IP地址。


这是我设置的。 我不知道这是不是不可能的,还是我错过了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在6lbr上启用IP64,则应停止wrapSix。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何停止wrapSix?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用ps命令列出进程并终止与wrapSix相关的进程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经停止了包装六,但它仍然不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许尝试在6lbr上禁用IP64,然后使用wrapSix再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我按如下所示更改了配置,但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在Raspberry Pi上运行"tcpdump–X–v–i eth0 port 1883",查看端口1883上是否发出任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未发送任何内容。 第一次打开感应标签时,会检测到它,但之后,不会检测到任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是不是说在6lbr传感器页面上没有看到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是,如果我输入tcpdump并打开传感器标签,它是在端口1883上发送的,但在一段时间后不会再发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tcpdump用于检查Raspberry Pi上的MQTT流量。 如果您运行tcpdump,Raspberry Pi终端上会显示什么内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如上所述,没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以执行ifconfig来显示结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行ps以确保您的wrapSix正在运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您在原始帖子中的一个屏幕截图,它显示您使用tcpdump,并显示发送到IBM Quickstart的MQTT消息。 我建议您检查是否有防火墙或防病毒软件阻止流量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 问题得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是由防火墙还是防病毒软件引起的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它通过退出AntiVirus SW来工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认并将其分享给我们。 请问哪个防病毒软件会阻止流量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了"AhnLab安全交易"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 如果其他人有类似问题,这可能会有帮助。