This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:DIO_21

Guru**** 2951390 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1161866/cc2651p3-dio_21

器件型号:CC2651P3
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 Z-stack

2.4GHz 团队、

我们的客户需要设置 DIO_21来控制 TX/RX 开关。  接收时需要为低电平、启用 PA 时需要为高电平。  我们是否有一个软件示例或文档来准确描述如何执行此操作?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    一旦客户导入 LP_CC2651P3示例并在 SysConfig 板视图中选择"使用自定义板"、他们就可以修改 SysConfig 射频模块、以指定天线开关控制引脚的数量以及 GPIO 选择和配置。  我建议他们还从生成的 ti_drivers_config.c 默认 LaunchPad 配置中查看默认真值表、并注意射频 GPIO 的"Value Invision"选项。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我是处理这个问题的人。 我尝试了您的建议。 但是、我们使用的是 RKP 封装、而 LP 使用的是 RGZ。 当我尝试"切换设备"时、不允许我更改为 RKP 设备。 消息是"Z-Stack 不支持此迁移。 不支持通过 SysConfig 迁移到此目标。 考虑从更熟悉的示例开始到中所需的迁移目标 /examples/.

    有什么建议吗?

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    有一节介绍 了如何使用 与 Z-Stack 迁移指南不同的封装变体。

    只要软件不访问所考虑封装上的非现有 IO、不同的封装变体就可以兼容二进制。 对于5x5封装、可用的 IO 介于 IOID_0和 IOID_22之间。  迁移电路板变体 指令应用于从 RGZ 封装更改为 RKP、由于    CC13xx 或 CC26xx LaunchPad 硬件使用 RGZ 变体、因此还需要选择"按照自定义硬件中的指示使用定制电路板"。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    上面提到的"迁移电路板变体"说明详细介绍了我遵循的确切过程。 以下是相关说明:

    这就是我得到的结果:

    我可以将封装保持为 RGZ、并且只使用可用的 IO。 只需确保这是正确的方法。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前建议的方法是不要使用 SysConfig 迁移工具、而只使用可用于 RGZ 封装的 GPIO。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题。 RGZ 和 RKP 之间的另一个差异是 PA 输出。 LP 使用 PA 引脚 TX_20dBm_P / TX_20dBm_N RKP 不支持20dBm、而是使用引脚 TX_10dBm_P / TX_10dBm_N  在射频设计模块中、我看到我可以在 LP_CC2551P3和 LP_CC2651P3_10dBm 之间进行选择:

    我想我在这里选择10dBm 选项。 我还需要做什么?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、 好的一点 是、射频设计目前将与 Z-Stack 无线电配置发生冲突。  我将询问 Z-Stack 开发团队、是否计划在即将推出的 SDK 中解决这一问题。  正如当前所示、需要从 SysConfig 编译中排除 ti_radio_config.c、并使用从 Smart RF Studio 7导出的设置和 PA 表条目进行复制/修改。   您还需要为 Zigbee TX 功率设置非 PA 值、然后 在应用运行时使用 Z-Stack API 更改该值。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为您说我需要在 syscfg 中的 Z-stack 模块中将"Transmit Power"设置为"0"。 我将介绍 ti_radio_config.c 部分。 但是、我应该对射频设计使用 LP_CC2651P3还是 LP_CC2651P3_10dBm 选择? 还是无关紧要?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    不应使用  LP_CC2651P3_10dBm 射频设计选择、请保留默认 的 LP_CC2651P3 版本。   随附的是 ti_radio_config 更改、我认为生成6-10 dBm PA 表是必要的。  

     e2e.ti.com/.../4276.ti_5F00_radio_5F00_config.ce2e.ti.com/.../7801.ti_5F00_radio_5F00_config.h

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Ryan。 一旦我们的原型板进入、我就会尝试此操作、如果我有任何问题或疑问、我会继续跟进。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、 如果您希望在编译期间而不是运行时将 TX 功率级别从6dBm 更改为10dBm、则可以对 ti_zstack_config.h 和 TXPOWER 执行相同的操作。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 编译时间更短、因为我们始终希望以10dBm 运行。