Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 Z-stack
2.4GHz 团队、
我们的客户需要设置 DIO_21来控制 TX/RX 开关。 接收时需要为低电平、启用 PA 时需要为高电平。 我们是否有一个软件示例或文档来准确描述如何执行此操作?
谢谢、
Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Darren、
一旦客户导入 LP_CC2651P3示例并在 SysConfig 板视图中选择"使用自定义板"、他们就可以修改 SysConfig 射频模块、以指定天线开关控制引脚的数量以及 GPIO 选择和配置。 我建议他们还从生成的 ti_drivers_config.c 默认 LaunchPad 配置中查看默认真值表、并注意射频 GPIO 的"Value Invision"选项。
此致、
Ryan
尊敬的 Andy:
有一节介绍 了如何使用 与 Z-Stack 迁移指南不同的封装变体。
只要软件不访问所考虑封装上的非现有 IO、不同的封装变体就可以兼容二进制。 对于5x5封装、可用的 IO 介于 IOID_0和 IOID_22之间。 迁移电路板变体 指令应用于从 RGZ 封装更改为 RKP、由于 CC13xx 或 CC26xx LaunchPad 硬件使用 RGZ 变体、因此还需要选择"按照自定义硬件中的指示使用定制电路板"。
此致、
Ryan
好的、没问题。 RGZ 和 RKP 之间的另一个差异是 PA 输出。 LP 使用 PA 引脚 TX_20dBm_P / TX_20dBm_N RKP 不支持20dBm、而是使用引脚 TX_10dBm_P / TX_10dBm_N 在射频设计模块中、我看到我可以在 LP_CC2551P3和 LP_CC2651P3_10dBm 之间进行选择:

我想我在这里选择10dBm 选项。 我还需要做什么?
Andy
不过、 好的一点 是、射频设计目前将与 Z-Stack 无线电配置发生冲突。 我将询问 Z-Stack 开发团队、是否计划在即将推出的 SDK 中解决这一问题。 正如当前所示、需要从 SysConfig 编译中排除 ti_radio_config.c、并使用从 Smart RF Studio 7导出的设置和 PA 表条目进行复制/修改。 您还需要为 Zigbee TX 功率设置非 PA 值、然后 在应用运行时使用 Z-Stack API 更改该值。
此致、
Ryan
Andy、
不应使用 LP_CC2651P3_10dBm 射频设计选择、请保留默认 的 LP_CC2651P3 版本。 随附的是 ti_radio_config 更改、我认为生成6-10 dBm PA 表是必要的。
e2e.ti.com/.../4276.ti_5F00_radio_5F00_config.ce2e.ti.com/.../7801.ti_5F00_radio_5F00_config.h
此致、
Ryan