大家好、我使用的是 CC2652P、SimpleLink SDKv4.20。
在 SDK 中、我使用15.4堆栈。
我正在测试目标上的待机电流、我发现:
如果我在 如下主函数中注释_macTaskId = macTaskInit (macUser0Cfg)、则目标上的待机电流为14uA。
但是、如果我不评论这种说法、我的目标上的待机电流将首先为2.4mA、然后在0秒后变为14uA。
我观察到、在0秒后、macTask.c 中的 macTaskFxn 将被调用一次、然后待机电流从2.4mA 变为14uA。
如下所示
当从目标复位开始250s 后调用此函数时、macEvents 为0、然后待机电流变为14uA。
那么、如何解决这个问题呢?