This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:初始化15.4堆栈时待机电流异常。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/941724/cc2652p-standby-current-abnormal-when-15-4-stack-is-initialized

器件型号:CC2652P

大家好、我使用的是 CC2652P、SimpleLink SDKv4.20。

在 SDK 中、我使用15.4堆栈。

我正在测试目标上的待机电流、我发现:

如果我在 如下主函数中注释_macTaskId = macTaskInit (macUser0Cfg)、则目标上的待机电流为14uA。

但是、如果我不评论这种说法、我的目标上的待机电流将首先为2.4mA、然后在0秒后变为14uA。

我观察到、在0秒后、macTask.c 中的 macTaskFxn 将被调用一次、然后待机电流从2.4mA 变为14uA。

如下所示

当从目标复位开始250s 后调用此函数时、macEvents 为0、然后待机电流变为14uA。

那么、如何解决这个问题呢?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingtao、

    您使用的是 LaunchPad 还是定制 PCB、您参考的是哪个示例项目?  是否对应用进行了任何修改?  是否使用信标或非信标模式?  是否启用了 POWER_MEAS?  您能否确认在进入待机模式之前正好经过250秒?  如果您在此时间之前调试器件、会发生什么情况?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用定制 PCB、我的示例项目如下所示

    我使用非信标模式。

    syscfg 中的15.4 config 保持不变。

    是的、误差在±2s 以内。

    我不理解的最后一个问题是、您说什么是"调试器件"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "power_MEAS"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 e2e.ti.com/.../832236中参阅 Ryan 关于 POWER_MEAS 的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供附加信息。  调试设备意味着将设备连接到网络并使其定期与收集器通信。

    此致、
    Ryan