Other Parts Discussed in Thread: CC2538
你(们)好
我对芯片 CC2538的偏置感兴趣
我参考 了器件用户手册中的内容
SWRU319C-第6.6.1章 :解锁调试接口。
步骤1:启动闪存批量擦除
•扫描“公共连接序列(0x07 IR 后跟0x89 DR)”以查看 ICEPick。 请参阅 ICEPick
有关“公共连接序列”的详细信息的功能规范。
•扫描“专用连接序列(0x1F IR 后跟0x01 DR)”以查看 ICEPick。
•执行 IR 扫描001101 (0x0D)、然后执行 IR 扫描001110 (0x0E)以实现 ICEPick。
执行此步骤后、当我扫描 DR 时、我仅接收0x00
这些步骤中是否存在任何错误。
在此阶段、IR 和 DR 长度应该是多少。
提前感谢