This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:相同

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/828403/cc2538-same

器件型号:CC2538

你(们)好  

我对芯片 CC2538的偏置感兴趣  

我参考 了器件用户手册中的内容  

SWRU319C-第6.6.1章 :解锁调试接口。

步骤1:启动闪存批量擦除
•扫描“公共连接序列(0x07 IR 后跟0x89 DR)”以查看 ICEPick。 请参阅 ICEPick
有关“公共连接序列”的详细信息的功能规范。
•扫描“专用连接序列(0x1F IR 后跟0x01 DR)”以查看 ICEPick。
•执行 IR 扫描001101 (0x0D)、然后执行 IR 扫描001110 (0x0E)以实现 ICEPick。

执行此步骤后、当我扫描 DR 时、我仅接收0x00

 这些步骤中是否存在任何错误。

  在此阶段、IR 和 DR 长度应该是多少。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给相关工程师、他们会尽快回复您。 请与我们一起裸机。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您继续等待回答。  有人能帮我解决上述问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您继续等待回答。  有人能帮我解决上述问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 ROM API 擦除和写入flash.http://www.ti.com/lit/ug/swru333a/swru333a.pdf

    查看这是否也有帮助(似乎是类似的问题):

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在我的情况下、我无法使用 ROM API、因为器件中已经有一个有效的闪存映像。 因此、我需要使用 JTAG 进行批量擦除

    我还在尝试执行 与以下主题中所述相同的过程

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/664704

     但  在我的案例中、解决方案指定了没有帮助

    请告诉我 解锁调试接口中每个步骤的 IR 和 DR 长度

    因为我也怀疑 这个问题与错误的长度有关。

     下面提到了我用于以下步骤的扫描长度、并标记为蓝色。

    扫描“公共连接序列(0x07 IR(6)后跟0x89 DR(8))”以查看 ICEPick。 请参阅 ICEPick
    有关“公共连接序列”的详细信息的功能规范。
    •扫描“专用连接序列(带有0x1F IR(6) ,后跟0x01 DR(8))”以查看 ICEPick。
    •执行 IR 扫描001101 (0x0D)(6) 、然后执行 IR 扫描001110 (0x0E)(6) 以实现 ICEPick。
    •监控状态寄存器是否有0x0E IR。 查找[0:4]和[6]位为高电平、[5]位为低电平。 时间
    此条件为真、调试解锁序列完成。

    在此步骤中、我使用的 DR 扫描长度为32。  考虑 到以下参考文献


    •达到上述状态后、发出 ICEPick 指令111110 (0x3E)以清除
    调试解锁命令。

    如果有问题、请告诉我

    谢谢、此致

    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    请帮我解答问题。 这对我来说是一个非常紧迫的项目。

    通信延迟非常令人烦恼。

    请向我推荐更好的沟通渠道。

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    我已要求我们的工具团队为此提供帮助。 感谢您的耐心等待。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢 您的支持。

    实际上、您提到的主题中的以下信息 对我有所帮助。 我也必须解决我自己的错误之一

    "问题在于、进行0x1F IR 扫描时、所选的数据寄存器是一个1位寄存器。 我不知道、文档中没有明确说明。 现在工作正常。"

    但遗憾的是、它没有记录在案。

    我还碰巧注意 到另一件事、当我尝试刷写 CCA 区域时、很少有配置设置会阻止器件 ACK。

    我尝试了几个用例、最终理解它只能在不排除 ACK 的情况下工作、但没有任何书面证据证明它。

    例如:当我尝试对非 FF 的后门配置位进行编程时,设备会对其进行编程,但会进行 ACK。

    谢谢