This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2591:关于 CC2591可以#39;t 扩展范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2591, Z-STACK, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/622513/cc2591-about-cc2591-can-t-extend-the-range

器件型号:CC2591
主题中讨论的其他器件:CC2530Z-stackCC2590

在我的应用中、我将使用 CC2530构建 ZigBee 网络、我的天线是 PCB。

我的第一个版本是室内距离约30米、 因此我想添加一个 PA 来扩展距离。

我使用 TI CC2591、Sch 是指设计。 当我测试时、我发现距离也大约为30m、PA 没有影响。 下面的 原理图和 PCB,您能帮您检查并提供一些建议?很棒的 THx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何测试它? 使用 SmartRF Studio 还是 Z-Stack?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,
    使用 Z-Stack 测试。 Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Z-Stack 进行测试时、是否定义 HAL_PA_LNA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    我们已经定义 了 HAL-PA-LNA。 如下所示。 Thx

    macRadioDefsTxPowerTable[]。

     

    //#define xHAL_PA_LNA
    #define HAL_PA_LNA
    //#define xHAL_PA_LNA_CC2590

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 SmartRF Studio 7进行测试、结果如何? 顺便说一下、测试时、您是否在协调器和器件上使用 CC2591?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4290001:
    我们不建议您直接使用 Z-Stack 软件进行射频性能测试。 我们建议您使用 SmartRF Studio 进行测试。
    您可以参阅以下应用手册以执行一些基本射频测试。
    www.ti.com/.../swra370.pdf
    谢谢。