请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2591 主题中讨论的其他器件:CC2530、 Z-stack、 CC2590
在我的应用中、我将使用 CC2530构建 ZigBee 网络、我的天线是 PCB。
我的第一个版本是室内距离约30米、 因此我想添加一个 PA 来扩展距离。
我使用 TI CC2591、Sch 是指设计。 当我测试时、我发现距离也大约为30m、PA 没有影响。 下面的 原理图和 PCB,您能帮您检查并提供一些建议?很棒的 THx。