This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:邻居的输入无效

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/685793/cc2538-invalid-entry-of-of-neighbour

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

嘿、我遇到这个奇怪的问题、网络中的一些路由器连接到 IEEE 地址为0xFFFFFFFF、16位地址为0x0000的设备

我要附加一个图、其中显示了网络拓扑。

协调器是 Xbee S2 (运行 ZigBee PRO 配置文件)

路由器也是 CC2538配置文件(ZigBee PRO)

3路由器的泛设备 ID 为0xFFFF

4 NV_RESTORE 未定义  

5 ZDO_NWKADDR_REQUEST、 ZDO_IEEEADDR_REQUEST、 ZDO_Mgmt_NWKDISC_REQUEST、 ZDO_Mgmt_LQI_RESPONE、ZDO_Mgmt_RTG_RESPONSE 标志被启用。

附件是从 XCTU 拍摄的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    始终存在一些 IEEE 地址无效的节点在加入网络之前是否可以检查 IEEE 地址是否无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以使用监听器来监听和附加无线消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该应用任何过滤器吗?

    因为我使用的是 ubiqua 的评估版本、并且在网络发现后很快就达到了它的极限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将监听器和网络拓扑发现 image.e2e.ti.com/.../Sniffer-And-Network.rared 连接到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这是 XBee 工具上的显示问题。 您可以尝试向路由器0x8216发送 IEEE 地址请求、以查看这是否可以使其在 XBee 工具上正确显示 IEEE 地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,黄真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YK 如何检查终端设备或路由器是否有有效的输出? 即 R1--> R2--> >R3--> >C
    如何知道 R1至 C ROUT 是带电的还是有效的? 或者如何从 R1到 C 的路由
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路由由由由由 Z-Stack 处理。 当无法发送消息时,它将触发路由请求以查找新的路由路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,正常情况下需要多少时间才能找到一个 ROUT?

    假设目标是4到5跳?

    是否有办法在启动后找到协调器的权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上一个帖子中所回答的那样,这取决于何时向协调员发送信息。 只有当设备尝试向协调器发送消息并且发现没有路由路径时,它才会触发路由请求。