请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
嘿、我遇到这个奇怪的问题、网络中的一些路由器连接到 IEEE 地址为0xFFFFFFFF、16位地址为0x0000的设备
我要附加一个图、其中显示了网络拓扑。
协调器是 Xbee S2 (运行 ZigBee PRO 配置文件)
路由器也是 CC2538配置文件(ZigBee PRO)
3路由器的泛设备 ID 为0xFFFF
4 NV_RESTORE 未定义
5 ZDO_NWKADDR_REQUEST、 ZDO_IEEEADDR_REQUEST、 ZDO_Mgmt_NWKDISC_REQUEST、 ZDO_Mgmt_LQI_RESPONE、ZDO_Mgmt_RTG_RESPONSE 标志被启用。