Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592
主题中讨论的其他器件:CC2538、
您好!
在将 CC2592 PA/LNA 与 CC2538 802.15.4无线电配合使用的设计中、我们将获得约2431MHz 的杂散发射、比允许的限值高约2dB。
杂散发射的振幅与信号的输出功率无关、并且存在13dBm 至20dBm 输出设置。
在没有 CC2592的类似设计中存在相同的峰值、但不高于输出限制。
我们目前的怀疑是信号来自 CC2538、但被 CC2592意外放大-因此解决方案是从源头将其杀死、或阻止其进入 PA。 迫切需要有关可能导致这种情况的任何信息、以及如何对其进行滤波或去耦。
此设计很小、空间受限很严重、但两个器件都有非常短的旁路路径、可用于射频性能。 但我们显然缺少一些东西。
我们遵循应用手册 AN130中的设计、尽管我们调整了天线匹配/耦合和 PFA 天线中的组件、以提供最佳匹配和性能。
谢谢你。
肖恩