This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本例程将control SUITEz中的GPIO TOGGLE通过SCI下到28027的RAM中运行。附件中有4个文件。
我是个新手,,,楼主能不能再把上面的步骤和程序说得再详细一点, 比如说“首先在CCS中编译目标代码生成Example_F2802xGpioToggle.map和Example_F2802xGpioToggle.out两个文件”, 请问目标代码是哪个代码,还有你给的四个文件和生成的.map和.out文件不都重复了吗?
第二个问题是,”在命令行 输入:hex2000 SCI.cmd“,请问命令行在哪,从哪里输入呀。。。
然后弱弱地问下“单片机的复位引脚设置到SCI boot”, 这个不太懂,,
最后一个问题,“以字符方式发送“A”,”从哪里奖A输进去呢,又从哪里看呢?
我是个新手,希望楼主能够帮助一下我小小的进步,非常感谢。。
2400有点低,传个文件大的速度有点久。应该可以用高速率,可以查一下手册看自动检测波特率能支持多高波特率。
hex文件格式可以在网上查到。
HEX格式文件以行为单位,每行由“:”(0x3a)开始,以回车键结束(0x0d,0x0a)。行内的数据都是由两个字符表示一个16进制字节,比如”01”就表示数0x01;”0a”,就表示0x0a。对于16位的地址,则高位在前低位在后,比如地址0x010a,在HEX格式文件中就表示为字符串”010a”。下面为HEX文件中的一行:
:10000000FF0462FF051EFF0A93FF0572FF0A93FFBC “:”表示一行的开始。
“:”后的第1,2个字符“10”表示本行包含的数据的长度,这里就是0x10即16个。
第3,4,5,6个字符“0000”表示数据存储的起始地址,这里表示从0x0000地址开始存储16个数据,其中高位地址在前,低位地址在后。 第7,8个字符“00”表示数据的类型。该类型总共有以下几种: 00 ----数据记录 01 ----文件结束记录 02 ----扩展段地址记录 04 ----扩展线性地址记录
这里就是0x00即为普通数据记录。
楼主说的以AA 08开头的数据,不知道用hex文件格式该怎么解释??
刚拿板子实测是不行的, 发 A 能正常回应 A, 发 AA 时候 DSP跑到FLASH去启动执行原来的程序去了,
别绕弯子了, 把底层bootload串口协议公开吧.
我按照Victor Zheng 介绍的方法,对28069进行在线串口升级程序,按照以下步骤操作
1.先转化生成hex文件;
2.删除文件的第一行和最后一行;
3.通过SCIA发送A字符,SCIA返回A;
4.通过串口助手,发送一行HEX文件的内容发送给SCIA,收到串口返回的数据后发送下一行,直到发完最后一行;
5.复位运行程序。
发现运行的还是旧的程序,新的程序没有升级成功,请问是哪里出错了?难道不是按照“行”依次发送数据吗?
还有,怎么把程序写到FLASH中?
请TI工程师或搞过串口升级帮忙解答下,谢谢!