本例程将control SUITEz中的GPIO TOGGLE通过SCI下到28027的RAM中运行。附件中有4个文件。
- 首先在CCS中编译目标代码生成Example_F2802xGpioToggle.map和Example_F2802xGpioToggle.out两个文件。
- 把这两个文件拷贝到C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.1.1\bin也就是hex2000.exe所在的目录下。把SCI.cmd也拷贝到这个目录下。
- 在命令行 输入:hex2000 SCI.cmd
- 生成Example_F2802xGpioToggle.hex.注意:文件的第一行和最后一行的内容无效。
- 用2400波特率,8数据,1停止,无校验。把单片机的复位引脚设置到SCI boot. GPIO37=0, GPIO34=1.
- 先以字符方式发送“A”,C2000会自动检测波特率,返回一个ASCII“A”。
- 将Example_F2802xGpioToggle.hex中的以AA 08 开头的数据依次又串口发送。全部发送完成后,程序自动运行。GPIO PORTA 反转。