E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
支持
微控制器
C2000 微控制器
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
28027 SCI boot 例程【TI FAE分享】
C2000™︎ 微控制器论坛
提及
子组
标记
更多
新注册
TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的
客户支持中心
寻求帮助。
已锁定
已锁定
回复
17 回复
订户
38 订户
视图
12466 视图
用户
0 会员在此处
选项
共享
更多
相关
28027不控制XRS脚可以SCI下载程序?
感谢 Seven Han 和 Changjiang Liu 的解答: e2echina.ti.com/.../151958 改正了VDD的接法后,我用PC的232接口的DTR信号驱动一个三极管OC输出接XRS脚,同时用PC的232接口的RTS信号驱动一个三极管OC输出接22脚,打开C2Prog企图下载程序,但提示无响应;手动测试过DTR有效时XRS会被拉低,RTS有效时22脚也会被拉低...
TMS320F28027: 28027
Part Number: TMS320F28027 以上这个报错是什么原因呢,该怎么解决呢
28027无法重启
28027连接CCS6.0,烧写程序(TI官网给出的PWM程序或者其他程序),在CCS上CPU reset,之后报错,No source available for "0x3ff5f5",之后点击run,但是已经无法运行(Run 按钮颜色不会变灰色,不会变化);对开发板断电之后上电,程序也无法运行起来(观测流水灯例程或者PWM例程)。确定程序烧写进去了,有擦除和写入的窗口弹出。
28027的PWM模块
28027包含PWM1,PWM2,PWM3,PWM4四个PWM模块,所有的PWM模块的寄存器结构都一样,唯一的区别就是同步时的操作顺序不一样。 PWM模块可以分为时基(Timer base),计数器比较(Counter Compare),PWM波形发生器(Action Qualifer),死区设置(Dead Band),高频PWM斩波(PWM chopper),错误处理(Trip Zone) ...
28027加密问题
我想使用硬件加密,不知道28027有没有什么支持加密的东西,比如每个芯片的产品号(唯一ID)一类的东西,可以与硬件加密实现交互。有大神能告诉我一下吗?软件加密和硬件加密冲突吗?
该讨论已被锁定。
您不能再向该讨论中发布新回复。如果您有问题可以开始新讨论
28027 SCI boot 例程【TI FAE分享】
Victor Zheng
12 年多前
本例程将control SUITEz中的GPIO TOGGLE通过SCI下到28027的RAM中运行。附件中有4个文件。
首先在CCS中编译目标代码生成Example_F2802xGpioToggle.map和Example_F2802xGpioToggle.out两个文件。
把这两个文件拷贝到C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.1.1\bin也就是hex2000.exe所在的目录下。把SCI.cmd也拷贝到这个目录下。
在命令行 输入:hex2000 SCI.cmd
生成Example_F2802xGpioToggle.hex.注意:文件的第一行和最后一行的内容无效。
用2400波特率,8数据,1停止,无校验。把单片机的复位引脚设置到SCI boot. GPIO37=0, GPIO34=1.
先以字符方式发送“A”,C2000会自动检测波特率,返回一个ASCII“A”。
将Example_F2802xGpioToggle.hex中的以AA 08 开头的数据依次又串口发送。全部发送完成后,程序自动运行。GPIO PORTA 反转。
bin.zip
最早
投票
最新
引用