请问我在进行11e例程的时候,切换的速度gHall_speed_Fast To Bldc_low_pu” and “g Hall_speed_Bldc To Fast_high_pu”都使用的默认参数
,但是电机总是一使能就转的很快,方向可以改变,但是速度的大小却无论怎么改变refspeed都不发生变化,请问我怎么调整电机的速度呀。
目前调速正常了,前面模式切换的位置我还是使用的默认参数,我注意到是400和700,但是电机启动还有切换到400以下转速的时候就会卡顿,会嗡嗡地响,请问这是怎么回事呀。
我看了我的设置PWMADC这里的偏移量不一样,手册里面offset[2]也是0.5,是因为这个么,因为卡顿加上嗡嗡地振动,所以我们不太敢上电太久。求大佬解答。