现阶段出现了这样的现象:
1、将28377S的 can_ex4_simple_transmit与USBCAN进行连接跑程序,无法跑通。
2、将28377S的 can_ex5_simple_receivet与USBCAN进行连接跑程序,无法跑通。
3、发送是卡在 while(((HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_ES) & CAN_ES_TXOK)) != CAN_ES_TXOK)
4、接收是卡在if(((HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_ES) & CAN_ES_RXOK)) == CAN_ES_RXOK)
麻烦请问是什么原因导致的,2种情况下我采用USBCAN均可实现自发自收。个人认为USBCAN是通的。请予以指教是什么问题,麻烦最好是可以帮助解决一下!