EPwm1配置为增减计数模式
EPwm1Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 0; //conter = zero时load
在增减计数的任意时刻写入EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x0;或者EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x1;出现脉宽不完整的情况
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EPwm1配置为增减计数模式
EPwm1Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 0; //conter = zero时load
在增减计数的任意时刻写入EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x0;或者EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x1;出现脉宽不完整的情况
没有用死区,也没有互补输出,以下是初始化代码
EPwm1Regs.TBCTR = 0;
u16Status = SFO_INCOMPLETE;
while(u16Status == SFO_INCOMPLETE)// Call until complete
{
u16Status = SFO();// exceeds maximum of 255.
if(u16Status == SFO_ERROR)
{
ESTOP0; // Stop here and handle error
}
}
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; // Stop all the TB clocks
EPwm1Regs.TBCTR = 0; // clear
EPwm1Regs.TBPRD = cPwmPrd; // 200K
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // 增减计数模式
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // TBCTR不从TBPHS装载
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; // TBPHS值
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHSHR = 0;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; // (当TBCTR=0时)TBPRB从影子寄存器装载
EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; // TBCTR=0---作为同步事件
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_UP;
//比较计数模块
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // (当TBCTR=0时)CMPA装载
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; // (当TBCTR=0时)CMPB装载
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; // Shadow mode 选择影子寄存器模式
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; // Shadow mode 选择影子寄存器模式
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA =188; // 初始比较值
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPAHR = (1 << 8); // initialize HRPWM extension
EPwm1Regs.CMPB = 220; //
EPwm1Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 0; // (立即装载)AQSFRC寄存器从影子寄存器装载
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x01; // PWMxA force low
EPwm1Regs.AQCTLA.all = 0;
EPwm1Regs.AQCTLB.all = 0;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CBD = AQ_SET; // TBCTR=TBPRD 时PWMxA输出高
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; // TBCTR=CMPA 且TBCTR减计数时PWMxA输出低
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET; // TBCTR=TBPRD 时PWMxB输出高
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; // TBCTR=CMPB 且TBCTR减计数时PWMxB输出低
//死区生成子模块
EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 0x00; // ePWMxA/xB信号均跳过死区子模块
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0x00; // ePWMxA/xB信号均不取反
EPwm1Regs.DBFED = 0;
//TZ模块
EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_NO_CHANGE; // 当Trip事件发生时,PWMxA强制输出低
EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_NO_CHANGE; // PWMxB
EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1; // 使能TZ1作为首发脉冲故障信号
EPwm1Regs.TZEINT.bit.OST = 1; // 使能TZ首发脉冲故障中断
EPwm1Regs.TZCLR.bit.INT = 1;
EPwm1Regs.TZCLR.bit.OST = 1;
//事件触发模块
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; // 选择TBCTR=0作为事件
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 0; // 禁止中断
EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST; // 每次事件产生一个中断
//事件触发模块
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1; // 使能ePWMxSOCA启动AD转换
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTRD_CMPA; // 选择CTR=CMPB且TBCTR减计数作为事件,触发ePWMxSOCA信号
EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = ET_2ND; // 每2次事件触发一个ePWMxSOCA信号----300KHz开关频率,100KHz控制频率
EPwm1Regs.HRCNFG.all = 0x0;
EPwm1Regs.HRCNFG.bit.EDGMODE = HR_FEP; // MEP control on falling edge
EPwm1Regs.HRCNFG.bit.CTLMODE = HR_CMP;
EPwm1Regs.HRCNFG.bit.HRLOAD = HR_CTR_ZERO;
#if (AUTOCONVERT)
EPwm1Regs.HRCNFG.bit.AUTOCONV = 1; // Enable auto-conversion logic
#endif
EPwm1Regs.HRPCTL.bit.HRPE = 0; // Turn off high-resolution period control.试一下把这部分代码
EPwm1Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 0; // (立即装载)AQSFRC寄存器从影子寄存器装载 EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x01; // PWMxA force low
放到这部分代码后面呢?
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CBD = AQ_SET; // TBCTR=TBPRD 时PWMxA输出高 EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; // TBCTR=CMPA 且TBCTR减计数时PWMxA输出低 EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET; // TBCTR=TBPRD 时PWMxB输出高 EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; // TBCTR=CMPB 且TBCTR减计数时PWMxB输出低
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CBD = AQ_SET; // TBCTR=TBPRD 时PWMxA输出高 EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; // TBCTR=CMPA 且TBCTR减计数时PWMxA输出低 EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET; // TBCTR=TBPRD 时PWMxB输出高 EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; // TBCTR=CMPB 且TBCTR减计数时PWMxB输出低
上面这段,只在初始化的时候设置了,其他地方没有更改
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x01;只在中断里面经常调用
波形不完整的现象极少出现,大部分时候还是能起作用的