This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
新建工程的时候选择的是empty project,一直都可以使用,今天打开来编译了一回后就显示Buildfile generation error occurred..
This project does not contain a buildable RTSC Configuration (.cfg) file. In order for it to build, this project must contain one RTSC Configuration file that is not excluded from build.
再看project properties的output file被设置为了RTST Application,还没有办法修改,
是的,正常情况下输出的工程文件格式不应该改变,所以你知道你这边有操作过什么吗?还是正常修改的基础上保存之后再打开就报错了?
正常编译过通过后保存工程并关闭,将整个工程文件夹复制备份后再次打开工程即发现无法编译,Output type被修改。
不建议直接复制粘贴文件夹,会出问题。
可以试一下在CCS的project explorer中,右键该工程名称,然后选择复制,再选择黏贴,这个时候就能够有个copy的版本出来,然后再修正一下头文件路径,编译即可。
另外一种方法是:http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_sharing-projects.html