This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28379D: 两路pwm设置死区为高电平互补有效

Part Number: TMS320F28379D

请教

 

想得到epwm1、epwm2都是带死区的高电平互补有效,将epwm1和epwm2的极性都设置为HIC时(如上图),输出的pwm波有小台阶,如下图,小台阶表示什么,是我哪设置的不对吗?

我试了一下, epwm1设置为  EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL =  DB_ACTV_LOC;  epwm2设置为  EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL =  DB_ACTV_HIC; 波形很好,没有小台阶,如下图

  • 额,比较好奇你在代码中为什么在

    EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;

    后面又加了一句

    EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0;

    对寄存器两次赋值可能会有问题,不知道你的实验2是不是也是这样写寄存器的?

  • 谢谢您的回复,不好意思,贴错代码了,两个设置都没有EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0;这一行

    两组设置

    ① EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;  EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;

    ②EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LOC;  EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;

    其余设置均相同,不知道为什么①波形有个小台阶,而②波形正常

  • 有没有测试过PWM1和PWM3搭配的情况下会有同样问题吗?

    没看到过相关资料说明不能两个同时设置为DB_ACTV_HIC的,而且似乎运行结果的波形也没有出现死区。

  • #include "F28x_Project.h"
    
    Uint32 EPwm1TimerIntCount;
    Uint32 EPwm3TimerIntCount;
    
    void InitEPwm1Example(void);
    void InitEPwm3Example(void);
    
    
    void main(void)
    {
    
        InitSysCtrl();
    
    
        CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1=1;
        CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3=1;
    
        InitEPwm1Gpio();
        InitEPwm3Gpio();
    
    
        DINT;
    
        InitPieCtrl();
    
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
    
        InitPieVectTable();
        EALLOW;
        EDIS;
    
        EALLOW;
        CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =0;
        EDIS;
    
        InitEPwm1Example();
        InitEPwm3Example();
    
    
        EALLOW;
        CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =1;
        EDIS;
    
     
        EPwm1TimerIntCount = 0;
        EPwm3TimerIntCount = 0;
    
        EINT;  // Enable Global interrupt INTM 
        ERTM;  // Enable Global realtime interrupt DBGM 
    
      
            for(;;)
            {
                asm ("          NOP");
            }
        }
    
    
    void InitEPwm1Example()
    {
    
        EPwm1Regs.TBPRD = 140;                  // Set timer period
        EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;           // Phase is 0
        EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                     // Clear counter
    
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; 
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV =1;    // Clock ratio to SYSCLKOUT
    
    
        EPwm1Regs.TBSTS.all = 0;
    
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;    
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    
    
        EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 70;
    
    
        //
        // Set actions
        //
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU =AQ_SET;           
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD =AQ_CLEAR;
    
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU =AQ_CLEAR;
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD =AQ_SET;
    
        EPwm1Regs.AQSFRC.all = 0;
        EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0;
    
    
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL =  DB_ACTV_HIC;
    
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
    
        EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED  =10;
        EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED  =10;
    
    }
    
    void InitEPwm3Example()
    {
    
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV =1;    // Clock ratio to SYSCLKOUT'
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2; 
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0;        // Disable phase loading
    
        EPwm3Regs.TBSTS.all = 0;
        EPwm3Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0;           // Phase is 0
        EPwm3Regs.TBCTR = 0;                     // Clear counter
        EPwm3Regs.TBPRD = 140;                  // Set timer period
        EPwm3Regs.TBSTS.all = 0;
    
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;    
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    
        EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = 70;
    
        EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU =AQ_SET;           
        EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD =AQ_CLEAR;
    
        EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAU =AQ_CLEAR;
        EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAD =AQ_SET;
    
        EPwm3Regs.AQSFRC.all = 0;
        EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0;
    
    
    
        EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
        EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
        EPwm3Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
    
        EPwm3Regs.DBRED.bit.DBRED  = 10;
        EPwm3Regs.DBFED.bit.DBFED  = 10;
    
    }
    
    
    
    

    您好,PWM1和PWM3搭配也会出现同样的问题,代码已上传,

    设置为EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;  EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC时波形如图不知道代码哪块有问题,可以这个波形驱动MOS管吗?

    不理解为什么pwm波出现了正电压和负电压,怎样才能设置为只有正电压和0电压呢?

  • 你好,不知道你的测试点是在哪里。我怀疑是否跟你的后端有关,因为芯片本身是不可能输出负的电压的。

    能不能尝试将芯片引脚的后端电路断开后再测试引脚上的波形?

  • 感谢您耐心地解答,波形正确了

  • 方便分享一下问题是什么?