Part Number: TMS320F28379D
请教

想得到epwm1、epwm2都是带死区的高电平互补有效,将epwm1和epwm2的极性都设置为HIC时(如上图),输出的pwm波有小台阶,如下图,小台阶表示什么,是我哪设置的不对吗?

我试了一下, epwm1设置为 EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LOC; epwm2设置为 EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 波形很好,没有小台阶,如下图

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28379D
请教

想得到epwm1、epwm2都是带死区的高电平互补有效,将epwm1和epwm2的极性都设置为HIC时(如上图),输出的pwm波有小台阶,如下图,小台阶表示什么,是我哪设置的不对吗?

我试了一下, epwm1设置为 EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LOC; epwm2设置为 EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 波形很好,没有小台阶,如下图

额,比较好奇你在代码中为什么在
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
后面又加了一句
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0;
对寄存器两次赋值可能会有问题,不知道你的实验2是不是也是这样写寄存器的?
谢谢您的回复,不好意思,贴错代码了,两个设置都没有EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0;这一行
两组设置
① EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
②EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LOC; EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
其余设置均相同,不知道为什么①波形有个小台阶,而②波形正常
有没有测试过PWM1和PWM3搭配的情况下会有同样问题吗?
没看到过相关资料说明不能两个同时设置为DB_ACTV_HIC的,而且似乎运行结果的波形也没有出现死区。
#include "F28x_Project.h"
Uint32 EPwm1TimerIntCount;
Uint32 EPwm3TimerIntCount;
void InitEPwm1Example(void);
void InitEPwm3Example(void);
void main(void)
{
InitSysCtrl();
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1=1;
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3=1;
InitEPwm1Gpio();
InitEPwm3Gpio();
DINT;
InitPieCtrl();
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPieVectTable();
EALLOW;
EDIS;
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =0;
EDIS;
InitEPwm1Example();
InitEPwm3Example();
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =1;
EDIS;
EPwm1TimerIntCount = 0;
EPwm3TimerIntCount = 0;
EINT; // Enable Global interrupt INTM
ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM
for(;;)
{
asm (" NOP");
}
}
void InitEPwm1Example()
{
EPwm1Regs.TBPRD = 140; // Set timer period
EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000; // Phase is 0
EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000; // Clear counter
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // Disable phase loading
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV =1; // Clock ratio to SYSCLKOUT
EPwm1Regs.TBSTS.all = 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 70;
//
// Set actions
//
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU =AQ_SET;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD =AQ_CLEAR;
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU =AQ_CLEAR;
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD =AQ_SET;
EPwm1Regs.AQSFRC.all = 0;
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED =10;
EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED =10;
}
void InitEPwm3Example()
{
EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV =1; // Clock ratio to SYSCLKOUT'
EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;
EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0; // Disable phase loading
EPwm3Regs.TBSTS.all = 0;
EPwm3Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; // Phase is 0
EPwm3Regs.TBCTR = 0; // Clear counter
EPwm3Regs.TBPRD = 140; // Set timer period
EPwm3Regs.TBSTS.all = 0;
EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = 70;
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU =AQ_SET;
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD =AQ_CLEAR;
EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAU =AQ_CLEAR;
EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAD =AQ_SET;
EPwm3Regs.AQSFRC.all = 0;
EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0;
EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
EPwm3Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
EPwm3Regs.DBRED.bit.DBRED = 10;
EPwm3Regs.DBFED.bit.DBFED = 10;
}

您好,PWM1和PWM3搭配也会出现同样的问题,代码已上传,
设置为EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC时波形如图不知道代码哪块有问题,可以这个波形驱动MOS管吗?
不理解为什么pwm波出现了正电压和负电压,怎样才能设置为只有正电压和0电压呢?
你好,不知道你的测试点是在哪里。我怀疑是否跟你的后端有关,因为芯片本身是不可能输出负的电压的。
能不能尝试将芯片引脚的后端电路断开后再测试引脚上的波形?