TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049: 请教一下用CBC 模式进行逐波限流如何配置

Part Number: TMS320F280049
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK

这是我的CMPSS

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
void CMPSS_Init(Uint16 base1,Uint16 u16DacHigh,Uint16 u16DacLow)
{
// Enable CMPSS1
CMPSS_enableModule(base1);
// Use VDDA as the reference for comparator DACs
CMPSS_configDAC(base1,CMPSS_DACVAL_SYSCLK |CMPSS_DACREF_VDDA |CMPSS_DACSRC_SHDW);
// Set DAC to H and L values
CMPSS_setDACValueHigh(base1, u16DacHigh);
// Make sure the asynchronous path compare high and low event
// does not go to the OR gate with latched digital filter output
// hence no additional parameter CMPSS_OR_ASYNC_OUT_W_FILT is passed
// comparator oputput is "not" inverted for high compare event
CMPSS_configHighComparator(base1, CMPSS_INSRC_DAC);
// Comparator output is inverted for for low compare event
CMPSS_configFilterHigh(base1, 2, 10, 7);
// Reset filter logic & start filtering
CMPSS_initFilterHigh(base1);
// Configure CTRIPOUT path
CMPSS_configOutputsHigh(base1, CMPSS_TRIP_FILTER | CMPSS_TRIPOUT_FILTER);
// Comparator hysteresis control , set to 2x typical value
CMPSS_setHysteresis(base1, 0);
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

这是CBC模式配置代码

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP4MUX0TO15CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP4MUX16TO31CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP4MUXENABLE) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP5MUX0TO15CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP5MUX16TO31CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP5MUXENABLE) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP7MUX0TO15CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP7MUX16TO31CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP7MUXENABLE) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP8MUX0TO15CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP8MUX16TO31CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP8MUXENABLE) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP9MUX0TO15CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP9MUX16TO31CFG) = 0x0000;
HWREG(EPWMXBAR_BASE + XBAR_O_TRIP9MUXENABLE) = 0x0000;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

这是加入CBC配置后开关频率由50K 180°交错 改变为25K 90°交错。波形图如下

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,为了更好地解决您的问题,您能否提供下您想要实现的 XBAR 和 CMPSS 配置的方框图? 此外,请问您期望看到的波形是什么?

  • XBAR的配置在CBC配置的代码中L31-41行中

    下面这个是模拟端的配置

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    void ASysCtl_Init(void)
    {
    //CMPSS Number configure ---- CMPHP2 and CMPLP2
    ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_1,2);
    ASysCtl_selectCMPLPMux(ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_1,2);
    ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_2,2);
    ASysCtl_selectCMPLPMux(ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_2,2);
    ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_3,2);
    ASysCtl_selectCMPLPMux(ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_3,2);
    ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_4,2);
    ASysCtl_selectCMPLPMux(ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_4,2);
    ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_5,2);
    ASysCtl_selectCMPLPMux(ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_5,2);
    ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_6,2);
    ASysCtl_selectCMPLPMux(ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_6,2);
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    我想用280049的CBC功能来进行逐波限流,目前遇到的问题是进行CBC配置后,超过设定的比较值之后 开关频率由50K 降到了25K ,并且由原来的两路180°交错导通变成了90°交错。不知道是什么原因导致中间丢失了一个PWM波。

    我希望使用CBC功能后开关频率是还是50K 两路180°交错的波形。

    我不知道我的代码这样配置有没有问题,请帮忙看一看,谢谢!

  • 您好,请问下您为什么希望 CBC 跳闸在每个周期对 PWM 波形进行操作? 您是在尝试实施某种峰值电流模式控制 (PCMC) 方案吗? 如果是的话,能否分享下拓扑和控制方案?

    您可以参考  TIDM-DC-DC-BUCK参考设计,了解如何使用 C2000 CMPSS 、 XBAR 和 ePWM 模块实施 PCMC。 可从Digital Power SDK访问参考设计的软件。 

  • 你好,这个功能目前想用于180°交错BUCK拓扑中,开关频率50K;想用CBC功能做逐波限流;想用CBC实现:当当前周期电感电流大于设定阈值时,关闭PWM,下一个周期重新打开PWM。

    TIDM-DC-DC-BUCK的PCMC的代码我也看过,我想请教一下我上传的关于CMPSS、XBAR和CBC配置代码有没有问题

  • 好的感谢您提供的信息,因清明节假期,预计答复您的时间将会稍晚,敬请谅解!

  • 您好,您看下以下参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-DC-DC-BUCK

    以下示例软件您也可以参考下,都可以帮助您更好地了解这个套件:

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    您可以看到我们是如何实现上述内容的,并相应地调整您的代码。