我一共配置了12 通道的ADC,其中0-5 通过ePWM4 触发,最终触发ADC_INT1;
6-11 通过ePWM5 触发,最终触发ADC_INT2,
且彼此错开了15us,
这样配置触发,采样感觉都没有什么问题,但是挂在通道1 AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = ADCINA5_18_T_MOT1; 的反馈结果始终不稳(会有40~50的波动);
按照硬件的解释,这个外部引脚也就是一个上拉电阻,电平应该很稳才对;
这是为啥呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一共配置了12 通道的ADC,其中0-5 通过ePWM4 触发,最终触发ADC_INT1;
6-11 通过ePWM5 触发,最终触发ADC_INT2,
且彼此错开了15us,
这样配置触发,采样感觉都没有什么问题,但是挂在通道1 AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = ADCINA5_18_T_MOT1; 的反馈结果始终不稳(会有40~50的波动);
按照硬件的解释,这个外部引脚也就是一个上拉电阻,电平应该很稳才对;
这是为啥呢?
确实,采样值不稳定,首先要确定一下输入到引脚的信号是否稳定,这点在测试的时候用示波器同步检测一下可以判断。
另外你说的“按照硬件的解释”是指什么硬件解释?
这个我决定可以分两部走,1是用例程测试一下通道1,看看例程测试的结果会不会有波动。2如果例程也有波动,那基本可以判断是硬件问题,需要测试一下输入信号。如果例程测试没有波动,那需要看一下软件是否有编程问题。