Part Number: TMS320LF2406A
问题:现有一批TMS320LF2406A需要烧录.out程序。我目前使用虚拟机安装了XP系统,安装ccs3.3版本,使用的是XDS510仿真器。
仿真器驱动安装应该没有问题,设备管理器中可以正常识别。如下图:

在点击setupccstudio后配置如下:

点击保存同时打开ccs,弹出如下错误:

芯片型号选择其他型号:如F28335 XDS510则不会出现此错误。
1、麻烦问下怎么解决这个问题。网上有说安装 SR12_CCS_v3.3_SR_3.3.82.13.exe可以解决,但是重新安装了几遍还是一样的问题。
2,我查了可以使用串口进行下载,我用了C2Prog V1.9版本,选择了.out烧录文件,点击program,程序没有任何报错,直接退出了。
3,是否还有其他简单点的烧录办法?