Part Number: TMS320F28388D

如上图所示,为例程中402对象字典对象的默认值
以CSV模式RxPDO中的1602对象为例
第一个数值3,表示这个对象中有3个entry
第一个entry的数值是0x60400010,6040是控制字的Index数值;因为控制字是一个16bit的数值,所以它的subindex0为00;最后的10,即0x10 = 16(十进制)代表控制字的数据位宽为16bit
第二个entry的含义是类似,只不过对象的index和数据位宽不一样
我现在不太理解第三个entry的含义,就是最后的这个0x00000010,

上图为et9300文档中index的定义
index 0x0000看起来位于数据类型区
按照这个理解 0x00000010中最后的0x10,应该是指数据位宽是16个bit
不过这个数据位宽指的什么数据的宽度呢?
这个帖子发在C2000论坛可能不太合适,不过我没有EtherCAT官方论坛的账号,所以麻烦C2000论坛有经验的工程师指点一下
谢谢