This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们目前对于CLA在CMD中的配置有疑问,一直配置不好
且加载进去的CLAmath.h,CLAmath.lib 不知道调用各种数学函数。
如果有这方面的例程或详细讲解请发资料给我们一下。
另外我们目前用CCS6.1.0版本,请给出与此CCS版本配套的工程。
谢谢
您好,除了sprui10a_TMS320F2803x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A)中Chapter 10 Control Law Accelerator (CLA)以外,
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\CLAmath\c28
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2803x\examples\cla
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2803x\examples\c28
而且有个细节需要注意一下 例程初始化的时候会调用ADC校准
校准会将ADC的相关中断位置1
ADC中断会启动CLA 所以完成ADC校准之后 需要清一下相关的标志位
否则会造成初始化完成后 第一次正常启动CLA任务前 在这两个时刻间会触发一次CLA任务
试一下CONTROLSUITE:
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130
C:\ti\controlSUITE\libs\math\CLAmath\v300