This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近想使用TI DSP 2000系列上的12个USER,发现一些问题,希望各位高手指点指点。
首先,User12 ISR是通过软件TRAP指令来触发中断的,这个中断是不可屏蔽中断,所以它会立即执行,具体请参考TRAP指令的说明C28x指令集(spru430)中的TRAP #VectorNumber.
其实你需要做data log并不需要使用user defined ISR,中断向量表里不是有一个优先级最低的DATALOG吗?同样的C28x指令集7.8 Data Logging章节也详细说明了工作原理,也提供了例子。为什么不直接参考这个呢?
有没有具体的参考的例子,TI的资料真的是不是给凡人看的,不是英语看不懂,怎么觉得TI的手册就是跟中国文言文有得一比。还是先看例子,再反敲具体的含义!想看看TI官方可有相应的应用实例?