最近想使用TI DSP 2000系列上的12个USER,发现一些问题,希望各位高手指点指点。
1,这些USER的中断优先级如何设置?
2,我在任何一个中断(INT1-INT12中)函数中使用asm(" TRAP #31"),发现它运行到asm(" TRAP #31")指令时,直接进入USER12_ISR,这个中断函数是我指定的函数,即PieVectTable.USER12 = &DATALOG_ISR。我的想法是:希望USER12_ISR优先级最低,我只是在中断(INT1-INT12中)函数中开启USER12_ISR中断,等中断(INT1-INT12中)函数结束后,即退出中断(INT1-INT12中)函数后,才开始执行USER12_ISR中断函数
不知道可有人做过相应的功能?
希望TI的FAE提供相关的解答,谢谢!!!!