各位专家,我手上有一套PLC V3的开发套件,是从同事手上接手过来的,同事和我说其中一个坏了
我上电测试了一下, 其中一块使用Zero Configuraion GUI这个软件确实无法连接了,提示如下


但是我在设备管理器里面看到 com10是存在的,
我猜是不是 软件启动后要到对应的COM去发查询命令,结果却没有收到正确的返回导致的这种错误,
如果是,怎么解决呢,麻烦各位专家,在百忙之中给予解答
我的设备管理器的界面

另一个 是COM8 那个没问题,可以正确获取到 systeminfo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,我手上有一套PLC V3的开发套件,是从同事手上接手过来的,同事和我说其中一个坏了
我上电测试了一下, 其中一块使用Zero Configuraion GUI这个软件确实无法连接了,提示如下


但是我在设备管理器里面看到 com10是存在的,
我猜是不是 软件启动后要到对应的COM去发查询命令,结果却没有收到正确的返回导致的这种错误,
如果是,怎么解决呢,麻烦各位专家,在百忙之中给予解答
我的设备管理器的界面

另一个 是COM8 那个没问题,可以正确获取到 systeminfo
您用的是EVM的USB口 和 电脑的USB口连接 进行串口通信的是么?
如果那个USB不好用的话,给您建议:
1)把那个COM10,重新换一个号,10以下的都行,再尝试
2)如果还不行的话,回复帖子,我这边有个软件,要重新刷新以下EEPROM中的程序。
另外,可以用板上的串口进行链接,是一样的。
那个DB9的串口,需要用交叉线,就是一头是2,3, 另一头对应的是3,2
连接之后,在桌面GUI上选择SCI-A, 而USB是SCI-B
Mr Chen
你好,根据您的建议,COM口我调整到了COM7,还是一样的错误提示
麻烦您把您的刷EEPROM得程序发给我一份吧,我刷新一下EEPROM试试
GUI 的那个软件有帮助之类的文档么?
Mr Chen
这个页面大概了解了下,刷新 EEPROM 是用MPROG 这个软件么? 要刷新的内容是 XDS100_wUART.ept这个么?
是的话,我就可以自己尝试一下了
你说的对,需要改串口的。
如果您用的是 USB 就要对应的是SCI-B
如果您用的是 DB9 就要对应的是SCI-A
那两个端口都要改成SCI-A。
改写方法如下:
用两台电脑,一台电脑用SCI-A,SCI-A(DB9);另一台电脑用SCI-B,SCI-B(USB)
对于要修改的SCI-A的电脑,修改文件如下:
C:\Program Files\Texas Instruments\PLC Application Suite\PLC_Application_Suite.exe.config
用记事本打开,将下面的SCI-B的位置改成SCI-A即可。
<setting name="DefaultSCIPort" serializeAs="String">
<value>SCI_B</value>
我上面已经说了啊,按照下面的修改,那个用DB9的(不能用USB的)就可以解决了。
对于要修改的SCI-A的电脑,修改文件如下:
C:\Program Files\Texas Instruments\PLC Application Suite\PLC_Application_Suite.exe.config
用记事本打开,将下面的SCI-B的位置改成SCI-A即可。
<setting name="DefaultSCIPort" serializeAs="String">
<value>SCI_B</value>
Mr Chen
我按照你的建议,已经试过了,DB9的是可以用了
我上帖的意思是,USB不能用的原因是什么?怎么处理才可以让那个USB可以用?因为我们将来也许就是做成USB的形式的。
所以我的上个帖 是说的,还有一个问题,呵呵,麻烦Mr Chen 给分析下,USB不能通讯的原因
换了一台电脑试了,不行。。。
刷了EEPROM,也不行。。。
后来我无意中把 端口改成了COM2 就行了。。。。
太意外了,上午改成COM7 也不行,我看您给的提示是 COM10以下就行。。。而且我其中一个都是COM8都没问题。。。
太奇怪了。。。总之好了就行,谢谢Mr Chen