各位专家,我手上有一套PLC V3的开发套件,是从同事手上接手过来的,同事和我说其中一个坏了
我上电测试了一下, 其中一块使用Zero Configuraion GUI这个软件确实无法连接了,提示如下
但是我在设备管理器里面看到 com10是存在的,
我猜是不是 软件启动后要到对应的COM去发查询命令,结果却没有收到正确的返回导致的这种错误,
如果是,怎么解决呢,麻烦各位专家,在百忙之中给予解答
我的设备管理器的界面
另一个 是COM8 那个没问题,可以正确获取到 systeminfo