This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C2000工具定购快速通道

Other Parts Discussed in Thread: HVPMSMMTR, CCSTUDIO, SPRC835, SPRC097, TMDSDOCK28335, F021FLASHAPI, SPRC193, SPRC073, SPRC074, SPRC327, SPRC325, SPRC125, SPRC539, SPRC141, SPRCAA6, SPRC191, SPRC876, SPRC087, SPRC830, TMS320F2812, CONTROLSUITE, OPA365, DRV8312

 

C2000 硬件开发工具概览

C2000 可提供各种硬件平台,以加速采用 TMS320C2000 微控制器的项目开发进程。从低成本 USB 型 controlSTICK 到用于太阳能、电机控制、照明和数字电源的全功能应用开发者平台,C2000 可提供一系列旨在帮助开发使客户更快推向市场的硬件开发工具。

controlSTICK

controlSTICK 是独立的低成本 USB 驱动型工具,它可以实现即时评估。借助板载仿真器、访问引脚和示例项目,新用户只需几分钟的时间即可立即运行 C2000 器件,并且无硬件故障。 

controlSTICK

controlCARD

用于 TMS320C2000 的 controlCARD 可在一个标准的引脚兼容型 DIM 插槽子卡中高度整合微控制器和所有必需的支持器件。controlCARD 具备插入式通用兼容接口,用户仅需插入新的 controlCARD 即可快速试用我们应用开发套件中的各种 TMS320C2000 MCU。除 controlSTICK 平台以外的所有 TMS320C2000 开发者套件均采用 controlCARD。 

controlCARD

实验套件

用于 TMS320C2000 的实验套件具备与 controlCARD 相兼容的扩展基座,能够轻松访问大部分的 controlCARD 引脚,同时提供用于 TMS320C2000 微控制器的原型设计平台。 

外设学习套件 (Explorer Kit)

外设开发套件可帮助 TMS320C2000 用户和大学生轻松学习如何在 TMS320C2000 微控制器上使用所有高级外设。这些套件兼容 controlCARD,具有的板载硬件和软件示例项目专用于在试验 TMS320C2000 MCU 上找到的外设。 

应用套件

为电机控制、数字电源、太阳能和 LED 照明等重要应用领域提供全面的参考和学习平台。专为具备应用知识且希望了解 TMS320C2000 如何改进目标应用的工程师而设计。该套件提供具有图形用户界面的快速入门指南(通常提供套件及其功能的简介)。了解更多高级开发、更多示例项目和用户指南(帮助用户了解运行和开发套件)。

电机控制
 

 

太阳能
 

 

数字电源
 

 

照明
 

 

通信
 

配件

C2000 JTAG 仿真器

大部分 C2000 套件均配套提供板上 XDS100 USB JTAG 仿真器;但是,部分第三方同时也提供各种包含低成本选项的 JTAG 仿真器。对于需要控制大电流或高电压设备的目标应用,建议使用电隔离仿真器来防止接地对设备造成损害。

DIM100 controlCARD 连接器

采用 DIM100 contolCARD 连接器,可在任何原型上轻松实现 controlCARD 设计。

 

数字电机控制配件

兼容高电压 PFC 与电机控制开发套件

 

  • 用于 TMDSHVMTRPFCKIT 的 AC 感应电机:HVACIMTR
  • 用于 TMDSHVMTRPFCKIT 的永磁同步电机:HVPMSMMTR
  • 用于 TMDSHVMTRPFCKIT 的无刷 DC 电机:HVBLDCMTR

 

常规工具和软件 用于 C2000TM 32 Bit实时 MCU
名称工具/软件器件型号工具/软件类型产品组公司
                             
Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) v3 - 适用于 F24x/C24x 器件 CCSTUDIO3 Code Composer Studio(TM) IDE 24X 16-BIT SERIES
Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) v5 CCSTUDIO Code Composer Studio(TM) IDE 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) v5 CCSTUDIO Code Composer Studio(TM) IDE 28X FIXED-POINT SERIES
Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) v5 CCSTUDIO Code Composer Studio(TM) IDE C2000TM 32-BIT MICROCONTROLLERS
Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) v5 CCSTUDIO Code Composer Studio(TM) IDE 28X PICCOLOTM SERIES
XDS100 仿真器 XDS100 仿真器/分析仪 C2000TM 32-BIT MICROCONTROLLERS
XDS510 类仿真器 XDS510 仿真器/分析仪 24X 16-BIT SERIES
XDS510 类仿真器 XDS510 仿真器/分析仪 28X PICCOLOTM SERIES
XDS510 类仿真器 XDS510 仿真器/分析仪 C2000TM 32-BIT MICROCONTROLLERS
XDS510 类仿真器 XDS510 仿真器/分析仪 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
XDS510 类仿真器 XDS510 仿真器/分析仪 28X FIXED-POINT SERIES
XDS560 类高速仿真器 XDS560 仿真器/分析仪 28X PICCOLOTM SERIES
XDS560 类高速仿真器 XDS560 仿真器/分析仪 28X FIXED-POINT SERIES
XDS560 类高速仿真器 XDS560 仿真器/分析仪 24X 16-BIT SERIES
自适应时钟 JTAG 仿真适配器 TMDSADP 仿真器/分析仪 C2000TM 32-BIT MICROCONTROLLERS
C2000 DC/DC 开发者套件 TMDSDCDC8KIT 开发电路板/EVM 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
C2000 DC/DC 开发者套件 TMDSDCDC8KIT 开发电路板/EVM 28X FIXED-POINT SERIES
C2000 可再生能源开发者套件 TMDSENRGYKIT 开发电路板/EVM 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
C2000 可再生能源开发者套件 TMDSENRGYKIT 开发电路板/EVM 28X FIXED-POINT SERIES
C2000 数字电源实验板套件 TMDSDCDC2KIT 开发电路板/EVM 28X FIXED-POINT SERIES
C2000 外设开发者套件 TMDSPREX28335 开发电路板/EVM 28X FIXED-POINT SERIES
C2000 外设开发者套件 TMDSPREX28335 开发电路板/EVM 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
C2000 谐振 DC/DC 开发者套件 TMDSRESDCKIT 开发电路板/EVM 28X PICCOLOTM SERIES
C2000 谐振 DC/DC 开发者套件 TMDSRESDCKIT 开发电路板/EVM 28X FIXED-POINT SERIES
F28069 Piccolo controlSTICK TMDX28069USB 开发电路板/EVM 28X PICCOLOTM SERIES
F28069 Piccolo 实验板套件 TMDXDOCK28069 开发电路板/EVM 28X PICCOLOTM SERIES
用于刷式和步进电机的 DRV8412 集成电机驱动器,具有 Piccolo F28035 controlCARD DRV8412-C2-KIT 开发电路板/EVM 28X PICCOLOTM SERIES
Piccolo controlSTICK 软件 SPRC835 开发平台 28X PICCOLOTM SERIES
C281x C/C++ 头文件和外设示例 SPRC097 其它 28X FIXED-POINT SERIES
F28044 eZdsp Starter Kit TMDSEZ28044 入门套件 28X FIXED-POINT SERIES
TMS320F2808 实验板套件 TMDSDOCK2808 入门套件 28X FIXED-POINT SERIES
TMS320F28335 实验板套件 TMDSDOCK28335 入门套件 28X FIXED-POINT SERIES
TMS320F28335 实验板套件 TMDSDOCK28335 入门套件 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
TMS320LF2401A eZdsp 入门套件 (DSK) TMDSEZD2401 入门套件 24X 16-BIT SERIES
TMS320LF2407A eZdsp 入门套件 (DSK) TMDSEZD2407 入门套件 24X 16-BIT SERIES
F021 闪存 API F021FLASHAPI 闪存工具 28x + ARM® CortexTM M3 ConcertoTM Series
F280x 闪存 API SPRC193 闪存工具 28X FIXED-POINT SERIES
LF2401A 串行闪存编程实用程序 SPRC073 闪存工具 24X 16-BIT SERIES
LF240xA 串行闪存编程实用程序 SPRC074 闪存工具 24X 16-BIT SERIES
TMS320F2801x Flash APIs SPRC327 闪存工具 28X FIXED-POINT SERIES
TMS320F2802x 闪存 API SPRC848 闪存工具 28X PICCOLOTM SERIES
TMS320F2803x 闪存 API SPRC907 闪存工具 28X PICCOLOTM SERIES
TMS320F2804x Flash APIs SPRC325 闪存工具 28X FIXED-POINT SERIES
TMS320F2810、TMS320F2811 和 TMS320F2812 闪存 API SPRC125 闪存工具 28X FIXED-POINT SERIES
TMS320F2833x 闪存 API SPRC539 闪存工具 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
TMS320LF240x/LF240xA 闪存 API SPRC141 闪存工具 24X 16-BIT SERIES
使用 CCS3.3v 和 CCS4.0v 的 TMS320F2802x Flash API(版本 A) SPRCAA6 闪存工具 28X PICCOLOTM SERIES
F281x ACI3_3:3 相、含传感器、ACI 电机的间接 FOC(模拟模型) SPRC077 特定应用库 28X FIXED-POINT SERIES
LF240x 电机特定的软件解决方案 APSLF240X 特定应用库 24X 16-BIT SERIES
2802x C/C++ 头文件和外设示例 SPRC832 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
2803x C/C++ 头文件和外设示例 SPRC892 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
C2000 ACDC 开发者套件应用软件 SPRC711 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
C2000 ACDC 开发者套件应用软件 SPRC711 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
C2000 实验板套件应用软件 SPRC675 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
C2000 实验板套件应用软件 SPRC675 应用软件 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
C2000 实验板套件应用软件 SPRC675 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
C280x C/C++ 头文件和外设示例 SPRC191 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
C2833x/C2823x C/C++ 头文件和外设示例 SPRC530 应用软件 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
C2833x/C2823x C/C++ 头文件和外设示例 SPRC530 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
C2834x C/C++ 头文件和外设示例 SPRC876 应用软件 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
C28x IQMath 库 - 虚拟浮点引擎 SPRC087 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
C28x 控制律加速器 (CLA) 数学宏程序库 SPRC910 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x ACI3_1:3 相、ACI 控制、V/Hz 恒定 SPRC194 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x ACI3_1:3 相、ACI 控制、V/Hz 恒定 SPRC194 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x ACI3_3:3 相、含传感器、ACI 电机的间接磁通向量控制 SPRC207 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x ACI3_3:3 相、含传感器、ACI 电机的间接磁通向量控制 SPRC207 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x ACI3_4:3 相、无传感器、ACI 电机的直接磁通向量控制 SPRC195 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x ACI3_4:3 相、无传感器、ACI 电机的直接磁通向量控制 SPRC195 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x BLDC3_1:含传感器、BLDC 电机的梯形控制(使用霍尔传感器) SPRC213 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x BLDC3_1:含传感器、BLDC 电机的梯形控制(使用霍尔传感器) SPRC213 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x BLDC3_2:无传感器、BLDC 电机的梯形驱动 SPRC196 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x BLDC3_2:无传感器、BLDC 电机的梯形驱动 SPRC196 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x PMSM3_1:3 相、含传感器、PMSM 的场定向控制(使用 QEP) SPRC210 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x PMSM3_1:3 相、含传感器、PMSM 的场定向控制(使用 QEP) SPRC210 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x PMSM3_2:3 相、无传感器、场定向控制 SPRC197 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x PMSM3_2:3 相、无传感器、场定向控制 SPRC197 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x PMSM3_3:3 相、含传感器、PMSM 的场定向控制(使用解析器) SPRC211 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F280x PMSM3_3:3 相、含传感器、PMSM 的场定向控制(使用解析器) SPRC211 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x PMSM3_4:3 相、含传感器、PMSM 的定位控制(使用 QEP) SPRC212 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F280x PMSM3_4:3 相、含传感器、PMSM 的定位控制(使用 QEP) SPRC212 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F281x ACI3_1:3 相、ACI 控制、V/Hz 恒定 SPRC130 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x ACI3_4:3 相 ACI 电机的无传感器直接 FOC(仿真模型) SPRC078 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x BLDC3_1:含传感器的 BLDC 电机梯形控制(使用霍尔传感器) SPRC175 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x BLDC3_2:无传感器、BLDC 电机梯形控制 SPRC176 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x DCMOTOR:刷式直流电机的速度和定位控制(使用无索引的 QEP) SPRC214 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x DCMOTOR:刷式直流电机的速度和定位控制(使用无索引的 QEP) SPRC214 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
F281x DCMOTOR:刷式直流电机的速度和定位控制(使用无索引的 QEP) SPRC177 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x PMSM3_1:3 相、含传感器、场定向控制 SPRC129 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x PMSM3_2:3 相、无传感器、场定向控制 SPRC128 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x PMSM3_3:含传感器、PMSM 的 FOC(使用解析器) SPRC178 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
F281x PMSM3_4:含传感器、PMSM 的定位控制(使用 QEP) SPRC179 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
Piccolo A controlCARD 硬件开发者封装 SPRC830 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
TMS320F2823x 闪存 API SPRC665 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
TMS320F2823x 闪存 API SPRC665 应用软件 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
电机控制和 PFC 开发者套件软件 SPRC922 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
谐振 DC/DC 开发者套件软件 TMDSDCRESKIT 应用软件 28X FIXED-POINT SERIES
谐振 DC/DC 开发者套件软件 TMDSDCRESKIT 应用软件 28X PICCOLOTM SERIES
谐振 DC/DC 开发者套件软件 TMDSDCRESKIT 应用软件 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
TMS320F2833x 参考设计 SPRC541 硬件参考设计 28X DELFINOTM FLOATING-POINT SERIES
TMS320F2833x 参考设计 SPRC541 硬件参考设计 28X FIXED-POINT SERIES

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。