This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335的XINTF地址线能否单独使用

求教一下,我想把一块12位并行输出的高速AD的大约1M的数据先保存到外部RAM里面,再由XINTF接口读进DSP里面处理,但是在AD数据保存到SDRAM过程中没有地址线,我想单独使用XINTF的地址线不知道是否可行? 

                                                 

  • 你好。

    看起来在把AD芯片数据存入SDRAM时会有问题。

    DSP需要给SDRAM一个写信号,这时为了输入写信号和地址,DSP就需要往某个地址写一个数据,所以DSP的数据线上会有数据输出。

    从你的框图看,DSP的数据线也接到了SDRAM中,这样SDRAM的数据线上会同时出现DSP的数据和AD的数据,就会有冲突出现了。

    可以尝试做一个AD数据线和DSP数据线送到SDRAM的选通,应该就可以避免这种冲突。