This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDSCNCD28388D: C2000™︎ 微控制器论坛

Part Number: TMDSCNCD28388D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

调试发现:程序还未执行进入EtherNet_resetModule,0x400C1000寄存器内的值已经变为0x00000001,请问为什么会发生这种情况?

调试步骤参照:(28条消息) 以太网(ethernet)通信。DSP开发板28388D发送数据,电脑接收数据。使用的是UDP协议_dsp 以太网_xinxinjiaoliu的博客-CSDN博客
(1)debug ethernet_c28x_config;
(2)connect CM;
(3)load enet_lwip_cm.out:

(4)run cpu1
(5)单步跟踪调试CM;

调试时,发现在ETHERNET_resetModule中,对0x400C1000 ( DMA_Mode Register)写入1, 对enet module 进行复位时,无法复位成功,请问应该怎样进一步排查解决?

  • 相关的信息请你在本帖中描述清楚。强烈建议以TI或者提供相关支持的第三方的资料作为参考。

  • 您好!多谢回复。我现在将问题补充清楚。我参照网络帖子使用28388D的评估板运行调试ethernet的例程。例程位置如下:

    CPU1:ethernet_c28x_config
    例程所在位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\ethernet

    CM4:enet_lwip
    例程所在的位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples

    运行的步骤和方法参照了网络的帖子,(17条消息) 以太网(ethernet)通信。DSP开发板28388D发送数据,电脑接收数据。使用的是UDP协议_dsp 以太网_xinxinjiaoliu的博客-CSDN博客  。运行方法和步骤应该是没有问题的。但cpu1和CM 都处于Running状态后,无法  ping 通  评估板。经过使用仿真器单步调试跟踪发现两个问题:

    (1)程序还未执行进入EtherNet_resetModule,0x400C1000 (DMA_Mode Register)寄存器内的值已经变为0x00000001(正常情况下是EtherNet_resetModule函数中置位 bit0 以进行软复位 MAC)

    DMA_Mode Register  bit 0 定义如下:

    (2)DMA_Mode Register  bit 0 被置位后,并不能完成复位MAC,自动清零。程序死在循环检测bit 0 是否清零循环中

    我查了本站论坛的相关帖子及回复,基本都说是TX时钟有问题会导致无法软复位成功,但我使用的官方的评估板,硬件出问题的概率很低。请指教如何进一步定位问题产生的原因。盼回复,谢谢!

  • 你有没有注意到这段话。感觉这个问题大概率确实是与时钟有关系。

    这段代码具体在哪个文件中?方便告知一下吗?

    (1)程序还未执行进入EtherNet_resetModule,0x400C1000 (DMA_Mode Register)寄存器内的值已经变为0x00000001(正常情况下是EtherNet_resetModule函数中置位 bit0 以进行软复位 MAC)

    DMA_Mode Register  bit 0 定义如下:

    有没有在全速运行的状态下看一下这个寄存器的状态。

  • (1)图中代码在  C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f2838x\driverlib_cm\ethernet.c   中

    (2)我也注意到了技术参考手册中的关于时钟的描述,如果要确认是时钟的问题,需要用示波器来测量,如果测量到了是Tx时钟的问题,是不是说明硬件有问题? 我刚买的评估板,使用起来也很小心,硬件有问题的可能性很小。

  • 并不一定是时钟出了问题,和时钟相关的模块在单步调试和全速运行的时候,结果可能会不同。所以可以看下相关的寄存器在全速运行时的状态来做进一步的判断。

    还有寄存器的初始状态是符合用户手册的描述的吗?