This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
调试发现:程序还未执行进入EtherNet_resetModule,0x400C1000寄存器内的值已经变为0x00000001,请问为什么会发生这种情况?
调试步骤参照:(28条消息) 以太网(ethernet)通信。DSP开发板28388D发送数据,电脑接收数据。使用的是UDP协议_dsp 以太网_xinxinjiaoliu的博客-CSDN博客
(1)debug ethernet_c28x_config;
(2)connect CM;
(3)load enet_lwip_cm.out:
(4)run cpu1
(5)单步跟踪调试CM;
调试时,发现在ETHERNET_resetModule中,对0x400C1000 ( DMA_Mode Register)写入1, 对enet module 进行复位时,无法复位成功,请问应该怎样进一步排查解决?
您好!多谢回复。我现在将问题补充清楚。我参照网络帖子使用28388D的评估板运行调试ethernet的例程。例程位置如下:
CPU1:ethernet_c28x_config
例程所在位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\ethernet
CM4:enet_lwip
例程所在的位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples
运行的步骤和方法参照了网络的帖子,(17条消息) 以太网(ethernet)通信。DSP开发板28388D发送数据,电脑接收数据。使用的是UDP协议_dsp 以太网_xinxinjiaoliu的博客-CSDN博客 。运行方法和步骤应该是没有问题的。但cpu1和CM 都处于Running状态后,无法 ping 通 评估板。经过使用仿真器单步调试跟踪发现两个问题:
(1)程序还未执行进入EtherNet_resetModule,0x400C1000 (DMA_Mode Register)寄存器内的值已经变为0x00000001(正常情况下是EtherNet_resetModule函数中置位 bit0 以进行软复位 MAC)
DMA_Mode Register bit 0 定义如下:
(2)DMA_Mode Register bit 0 被置位后,并不能完成复位MAC,自动清零。程序死在循环检测bit 0 是否清零循环中
我查了本站论坛的相关帖子及回复,基本都说是TX时钟有问题会导致无法软复位成功,但我使用的官方的评估板,硬件出问题的概率很低。请指教如何进一步定位问题产生的原因。盼回复,谢谢!