This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-F280025C: BRKDT和BUSY错误是什么原因? (LIN转成UART使用,求问TI前辈) (用的280025 LAUNCH开发板)

Part Number: LAUNCHXL-F280025C


InitPeripheralClocks  打开了时钟。

CpuSysRegs.PCLKCR19.bit.LIN_A = 1;
CpuSysRegs.PCLKCR19.bit.LIN_B = 1;  //低速用了10分频,100MHZ/10=10M

端口复用  // 复用值1011b  GPIO22=LINB_TX复用11,GPIO23=LINB_RX复用11, 

GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO22 = 0x2;
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO22 = 0x3;


GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO23 = 0x02;
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23 = 0x01; //=RX

寄存器初始化(LIN作用UART使用)

EALLOW;
LinbRegs.SCIGCR0.bit.RESET = 0; // Into reset
LinbRegs.SCIGCR0.bit.RESET = 1; // Out of reset
DELAY_US(1000);
LinbRegs.SCIGCR1.bit.SWnRST = 0; // Into software reset
DELAY_US(1000);
//SCI Configurations
LinbRegs.SCIGCR1.bit.COMMMODE = 0; // Idle-Line Mode
LinbRegs.SCIGCR1.bit.TIMINGMODE = 1; // Asynchronous Timing
LinbRegs.SCIGCR1.bit.PARITYENA = 0; // No Parity Check
LinbRegs.SCIGCR1.bit.PARITY = 0; // Odd Parity
LinbRegs.SCIGCR1.bit.STOP = 0; // One Stop Bit
LinbRegs.SCIGCR1.bit.CLK_MASTER = 1; // Enable SCI Clock
LinbRegs.SCIGCR1.bit.LINMODE = 0; // SCI Mode
LinbRegs.SCIGCR1.bit.SLEEP = 0; // Ensure Out of Sleep
LinbRegs.SCIGCR1.bit.ADAPT = 0; //auto baudrate
LinbRegs.SCIGCR1.bit.MBUFMODE = 0; // none Buffer Mode
LinbRegs.SCIGCR1.bit.LOOPBACK = 1; // External Loopback 使用1或0都是同样的错误。
LinbRegs.SCIGCR1.bit.CONT = 1; // Continue on Suspend in Emulation Mode
LinbRegs.SCIGCR1.bit.RXENA = 1; // Enable RX
LinbRegs.SCIGCR1.bit.TXENA = 1; // Enable TX

LinbRegs.SCIGCR2.bit.POWERDOWN = 0;
//Ensure IODFT is disabled
LinbRegs.IODFTCTRL.bit.IODFTENA = 0x0;
//Set transmission length )
LinbRegs.SCIFORMAT.bit.*** = 7; // Eight bits
LinbRegs.SCIFORMAT.bit.LENGTH = 0; // 1 byte
//Set baudrate
LinbRegs.BRSR.bit.SCI_LIN_PSL = 1041; //LSPCLKDIV=10, 10M/9600
LinbRegs.BRSR.bit.SCI_LIN_PSH = ;
LinbRegs.BRSR.bit.M = 0; 
// Enable interrupts
LinbRegs.SCISETINT.bit.SETRXINT = 1; // Enable RX interrupt
LinbRegs.SCISETINT.bit.SETTXINT = 1; // Enable TX interrupt,要发送的时候再打开。
//Set interrupt priority
LinbRegs.SCICLEARINTLVL.all = 0xFFFFFFFF; // Set Int level of all interrupts to LVL 0

DELAY_US(1000);
LinbRegs.SCIGCR1.bit.SWnRST = 1; // bring out of software reset
DELAY_US(1000);
// Disable write to protected registers
EDIS;

其它的一些中断配置代码:

EALLOW;      

PieVectTable.LINB_0_INT = &Rx2Isr;
PieVectTable.LINB_1_INT = &Tx2Isr;

EDIS;

PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx9 = 1; //LINA0
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx10 = 1; //LINA1
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx11 = 1; //LINB0
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx12 = 1; //LINB1

IER |= M_INT8;//LIN

通信收发没任何反应,检查状态寄存器发现LinbRegs.SCIFLR寄存器的BRKDT和BUSY一直是1,每个DELAY_US(1000)后观察都一样,不知道这个错误是如何产生的?(开发板的杜邦线已经插开)

  • 你好,我查找下相关资料,稍后回复您。

  • 有可能是漏配置,但不知道是漏了哪里。例子里面有那种函数型的,但是看不清楚函数对寄存器做了什么,非常难看

  • 这里是多少?

    你开启了全局中断吗?

  • 我看了CCS里的代码,PSH这里是0,粘贴上来填写注释时不小心弄掉0了。

    全局中断肯定开启了,SCI,ADC,PWM其它都是可以工作的,因为SCI一个太少了,要扩展LIN成SCI

    EALLOW; //SEARCH "PIE Channel Mapping"
    PieVectTable.EPWM1_INT = &Epwm1Isr;
    PieVectTable.EPWM2_INT = &Epwm2Isr;
    PieVectTable.EPWM3_INT = &Epwm3Isr;
    //PieVectTable.EPWM4_INT = &Epwm4Isr;
    //PieVectTable.EPWM5_INT = &Epwm5Isr;
    //PieVectTable.EPWM6_INT = &Epwm6Isr;
    PieVectTable.ADCA1_INT = &Epwm1AdcIsr;

    PieVectTable.SCIA_RX_INT = &Rx0Isr; //9.1=RX
    PieVectTable.SCIA_TX_INT = &Tx0Isr; //9.2=TX

    PieVectTable.LINA_0_INT = &Rx1Isr; //8.9~8.12
    PieVectTable.LINA_1_INT = &Rx1Isr;

    PieVectTable.LINB_0_INT = &Rx2Isr;
    PieVectTable.LINB_1_INT = &Tx2Isr;


    EDIS;

    PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE=1; //SEARCH "PIE Channel Mapping"
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;//1.1为ADCA1中断(ADC TOTAL:ADCA1~A4,B1~B4,C1~C4,D1~D4)

    PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
    PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx2 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
    PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
    //PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx4 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
    //PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx5 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
    //PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx6 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7

    PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx9 = 1; //LINA0
    PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx10 = 1; //LINA1
    PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx11 = 1; //LINB0
    PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx12 = 1; //LINB1

    PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx1 = 1; //9.1=SCIA_RX中断
    PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx2 = 1; //9.2=SCIA_TX中断

    IER |= M_INT1;//1大类,1小类是ADC_A1,还有A2,A3,A4, B1~B4,...,D1~D4
    IER |= M_INT3;//3大类,1~7小类是EPWM1_INT~7
    IER |= M_INT8;//LIN
    IER |= M_INT9;//9大类是串口

    EINT; // Enable Global interrupt INTM
    ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM

  • 检查状态寄存器发现LinbRegs.SCIFLR寄存器的BRKDT和BUSY一直是1

    可以用单步调试检查下什么时候置1的吗?

  • 经过单步 ,发现是在 InitPeripheralClocks的CpuSysRegs.PCLKCR19.bit.LIN_B = 1; 这一行发生的错误置位。

    下面的代码,使用外置晶振,和内置RC结果都一样。再后来经过RESET和SWRST后这两个标志也没有清0

    #if defined(USE_PLL_SRC_XTAL)
        InitSysPll(XTAL_OSC, IMULT_10, REFDIV_1, ODIV_3, PLLCLK_BY_1, SYSCTL_DCC_BASE0);
    #elif defined(USE_PLL_SRC_INTOSC)
        InitSysPll(INT_OSC2, IMULT_30, REFDIV_1, ODIV_3, PLLCLK_BY_1, SYSCTL_DCC_BASE0);
    #endif

  • 试过TI的例程吗?

    发现是在 InitPeripheralClocks的CpuSysRegs.PCLKCR19.bit.LIN_B = 1; 这一行发生的错误置位

    是硬件的问题吗? 如果是硬件问题,TI的例程应该也用不了。

  • 我换了一块280049的LANUCH开发板后,LinbRegs.SCIFLR全变成0了(执行寄存器初始化后还是全0),我看用户手册说要TXRDY为1时,才可以发送

    if (LinbRegs.SCIFLR.bit.TXRDY == 1)
    LinbRegs.SCITD.bit.TD = 0xAA;       这个一直没机会等到进入

  • 我换了一块280049的LANUCH开发板后

    烧录的是TI的例程吗?哪个例程?

  • 例程没有这种寄存器方式的,我不想用那种函数式的代码,我的代码都在我上面发的这些里面。

  • 配置应该是没有问题,你是跟什么做通讯?有没有可能是接收方的问题?

    TXRDY等于0说明SCITD是满的。

  • 280049c开发板上面,J4的39和40PIN短接,即短接TX,RX。

    这只是控制寄存器初始化后,状态寄存器的值,它还没有开始发送和接收,怎么会是接收方的问题呢

    是否要请其它GURU协助一下,比如SU SAN。

  • 我咨询下相关资深工程师后回复您。

  • 你好,可以检查下代码的这几个部分吗:

    1.初始化部分似乎没有包含GPIO解锁,能否确认下GPIO是否解锁?

    2.LoopBack模式是被使能的对吗?

    3.能否检查下设备的时钟是否配置正确?可以直接调用函数 - InitSysCtrl(); 和 InitGpio(); 在应用程序代码的开头。

    TRM中有相关在如何将LIN配置成SCI模式的步骤描述,你有参考过吗?

  • 感谢建议。我按您说的全面查了一下,TX中断有了,RX还没有反应,文档我有点看不懂,你能帮我翻译一下吗

    我只知道中断使能位(用于控制),中断标志位(表示什么中断发生了),这种INTERRUPT LEVEL是什么?

    LinbRegs.SCICLEARINTLVL.bit.CLRRXINTLVL = 1;  
    LinbRegs.SCICLEARINTLVL.bit.CLRTXINTLVL = 1; 我用翻译软件,翻译出来 中断级映射到INT0是什么意思呢

    LinbRegs.SCISETINTLVL.bit.SETRXINTOVO = 1; //
    LinbRegs.SCISETINTLVL.bit.SETTXINTLVL = 1;

  • LIN模块中有两条中断线,这意味着根据你的中断事件,你可以选择需要的中断优先级,第0行的优先级高于第1行。(可以参考手册中断相关章节)