This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
InitPeripheralClocks 打开了时钟。
CpuSysRegs.PCLKCR19.bit.LIN_A = 1;
CpuSysRegs.PCLKCR19.bit.LIN_B = 1; //低速用了10分频,100MHZ/10=10M
端口复用 // 复用值1011b GPIO22=LINB_TX复用11,GPIO23=LINB_RX复用11,
GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO22 = 0x2;
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO22 = 0x3;
GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO23 = 0x02;
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23 = 0x01; //=RX
寄存器初始化(LIN作用UART使用)
EALLOW;
LinbRegs.SCIGCR0.bit.RESET = 0; // Into reset
LinbRegs.SCIGCR0.bit.RESET = 1; // Out of reset
DELAY_US(1000);
LinbRegs.SCIGCR1.bit.SWnRST = 0; // Into software reset
DELAY_US(1000);
//SCI Configurations
LinbRegs.SCIGCR1.bit.COMMMODE = 0; // Idle-Line Mode
LinbRegs.SCIGCR1.bit.TIMINGMODE = 1; // Asynchronous Timing
LinbRegs.SCIGCR1.bit.PARITYENA = 0; // No Parity Check
LinbRegs.SCIGCR1.bit.PARITY = 0; // Odd Parity
LinbRegs.SCIGCR1.bit.STOP = 0; // One Stop Bit
LinbRegs.SCIGCR1.bit.CLK_MASTER = 1; // Enable SCI Clock
LinbRegs.SCIGCR1.bit.LINMODE = 0; // SCI Mode
LinbRegs.SCIGCR1.bit.SLEEP = 0; // Ensure Out of Sleep
LinbRegs.SCIGCR1.bit.ADAPT = 0; //auto baudrate
LinbRegs.SCIGCR1.bit.MBUFMODE = 0; // none Buffer Mode
LinbRegs.SCIGCR1.bit.LOOPBACK = 1; // External Loopback 使用1或0都是同样的错误。
LinbRegs.SCIGCR1.bit.CONT = 1; // Continue on Suspend in Emulation Mode
LinbRegs.SCIGCR1.bit.RXENA = 1; // Enable RX
LinbRegs.SCIGCR1.bit.TXENA = 1; // Enable TX
LinbRegs.SCIGCR2.bit.POWERDOWN = 0;
//Ensure IODFT is disabled
LinbRegs.IODFTCTRL.bit.IODFTENA = 0x0;
//Set transmission length )
LinbRegs.SCIFORMAT.bit.*** = 7; // Eight bits
LinbRegs.SCIFORMAT.bit.LENGTH = 0; // 1 byte
//Set baudrate
LinbRegs.BRSR.bit.SCI_LIN_PSL = 1041; //LSPCLKDIV=10, 10M/9600
LinbRegs.BRSR.bit.SCI_LIN_PSH = ;
LinbRegs.BRSR.bit.M = 0;
// Enable interrupts
LinbRegs.SCISETINT.bit.SETRXINT = 1; // Enable RX interrupt
LinbRegs.SCISETINT.bit.SETTXINT = 1; // Enable TX interrupt,要发送的时候再打开。
//Set interrupt priority
LinbRegs.SCICLEARINTLVL.all = 0xFFFFFFFF; // Set Int level of all interrupts to LVL 0
DELAY_US(1000);
LinbRegs.SCIGCR1.bit.SWnRST = 1; // bring out of software reset
DELAY_US(1000);
// Disable write to protected registers
EDIS;
其它的一些中断配置代码:
EALLOW;
PieVectTable.LINB_0_INT = &Rx2Isr;
PieVectTable.LINB_1_INT = &Tx2Isr;
EDIS;
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx9 = 1; //LINA0
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx10 = 1; //LINA1
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx11 = 1; //LINB0
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx12 = 1; //LINB1
IER |= M_INT8;//LIN
通信收发没任何反应,检查状态寄存器发现LinbRegs.SCIFLR寄存器的BRKDT和BUSY一直是1,每个DELAY_US(1000)后观察都一样,不知道这个错误是如何产生的?(开发板的杜邦线已经插开)
我看了CCS里的代码,PSH这里是0,粘贴上来填写注释时不小心弄掉0了。
全局中断肯定开启了,SCI,ADC,PWM其它都是可以工作的,因为SCI一个太少了,要扩展LIN成SCI
EALLOW; //SEARCH "PIE Channel Mapping"
PieVectTable.EPWM1_INT = &Epwm1Isr;
PieVectTable.EPWM2_INT = &Epwm2Isr;
PieVectTable.EPWM3_INT = &Epwm3Isr;
//PieVectTable.EPWM4_INT = &Epwm4Isr;
//PieVectTable.EPWM5_INT = &Epwm5Isr;
//PieVectTable.EPWM6_INT = &Epwm6Isr;
PieVectTable.ADCA1_INT = &Epwm1AdcIsr;
PieVectTable.SCIA_RX_INT = &Rx0Isr; //9.1=RX
PieVectTable.SCIA_TX_INT = &Tx0Isr; //9.2=TX
PieVectTable.LINA_0_INT = &Rx1Isr; //8.9~8.12
PieVectTable.LINA_1_INT = &Rx1Isr;
PieVectTable.LINB_0_INT = &Rx2Isr;
PieVectTable.LINB_1_INT = &Tx2Isr;
EDIS;
PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE=1; //SEARCH "PIE Channel Mapping"
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;//1.1为ADCA1中断(ADC TOTAL:ADCA1~A4,B1~B4,C1~C4,D1~D4)
PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx2 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
//PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx4 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
//PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx5 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
//PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx6 = 1;//3.1~3.7为PWM中断1~PWM7
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx9 = 1; //LINA0
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx10 = 1; //LINA1
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx11 = 1; //LINB0
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx12 = 1; //LINB1
PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx1 = 1; //9.1=SCIA_RX中断
PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx2 = 1; //9.2=SCIA_TX中断
IER |= M_INT1;//1大类,1小类是ADC_A1,还有A2,A3,A4, B1~B4,...,D1~D4
IER |= M_INT3;//3大类,1~7小类是EPWM1_INT~7
IER |= M_INT8;//LIN
IER |= M_INT9;//9大类是串口
EINT; // Enable Global interrupt INTM
ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM
经过单步 ,发现是在 InitPeripheralClocks的CpuSysRegs.PCLKCR19.bit.LIN_B = 1; 这一行发生的错误置位。
下面的代码,使用外置晶振,和内置RC结果都一样。再后来经过RESET和SWRST后这两个标志也没有清0
#if defined(USE_PLL_SRC_XTAL)
InitSysPll(XTAL_OSC, IMULT_10, REFDIV_1, ODIV_3, PLLCLK_BY_1, SYSCTL_DCC_BASE0);
#elif defined(USE_PLL_SRC_INTOSC)
InitSysPll(INT_OSC2, IMULT_30, REFDIV_1, ODIV_3, PLLCLK_BY_1, SYSCTL_DCC_BASE0);
#endif
试过TI的例程吗?
发现是在 InitPeripheralClocks的CpuSysRegs.PCLKCR19.bit.LIN_B = 1; 这一行发生的错误置位
是硬件的问题吗? 如果是硬件问题,TI的例程应该也用不了。
你好,可以检查下代码的这几个部分吗:
1.初始化部分似乎没有包含GPIO解锁,能否确认下GPIO是否解锁?
2.LoopBack模式是被使能的对吗?
3.能否检查下设备的时钟是否配置正确?可以直接调用函数 - InitSysCtrl(); 和 InitGpio(); 在应用程序代码的开头。
TRM中有相关在如何将LIN配置成SCI模式的步骤描述,你有参考过吗?
感谢建议。我按您说的全面查了一下,TX中断有了,RX还没有反应,文档我有点看不懂,你能帮我翻译一下吗
我只知道中断使能位(用于控制),中断标志位(表示什么中断发生了),这种INTERRUPT LEVEL是什么?
LinbRegs.SCICLEARINTLVL.bit.CLRRXINTLVL = 1;
LinbRegs.SCICLEARINTLVL.bit.CLRTXINTLVL = 1; 我用翻译软件,翻译出来 中断级映射到INT0是什么意思呢
LinbRegs.SCISETINTLVL.bit.SETRXINTOVO = 1; //
LinbRegs.SCISETINTLVL.bit.SETTXINTLVL = 1;
LIN模块中有两条中断线,这意味着根据你的中断事件,你可以选择需要的中断优先级,第0行的优先级高于第1行。(可以参考手册中断相关章节)