This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的开发板是 LaunchXL-F28379D,驱动板是 DEV8301REVB。 同过指南移植了C2000motorcontrol4.0.0 中电机实验室,现在遇到到问题是没有加入编码器的情况下 在MOTOR1_ENC下电机竟然可以运行起来,在MOTOR1_FAST中 上电后设置motorVas_M1.flagRunIdentAndOnLine=1后,电机发热严重,并且电机产生了烟。这种情况是为什么哪?
void main(void) { // hal.c 初始化驱动器HAL句柄。主要是分配句柄空间等 halHandle = HAL_init(&hal, sizeof(hal)); // hal.c 设置驱动器HAL参数。主要对初始化后的句柄进行具体的配置,配置包括中断、定时器、时钟、GPIO、ADC HAL_setParams(halHandle); // 关联motorHandle_M1和motorVars_M1 motorHandle_M1 = (MOTOR_Handle)(&motorVars_M1); // false - 使能电机参数辨识, true - 禁用电机参数辨识 userParams_M1.flag_bypassMotorId = false; // motor1_drive.c 初始化电机控制句柄。包括电机数量、电机设置参数句柄、用户设置参数句柄、电机HAL层控制句柄以及驱动IC参数句柄 initMotor1Handles(motorHandle_M1); // motor1_drive.c 初始化电机控制参数句柄。主要对电机控制参数句柄、设置参数句柄、用户参数句柄进行具体设置。 initMotor1CtrlParameters(motorHandle_M1); // 初始化CPU使用模块 cpuTimeHandle = CPU_TIME_init(&cpuTime, sizeof(cpuTime)); CPU_TIME_reset(cpuTimeHandle); //系统使能标志位置位 systemVars.flagEnableSystem = true; // 初始化中断向量表 HAL_initIntVectorTable(halHandle); // 使能用于控制的ADC/PWM中断 // 使能触发DMA的中断 HAL_enableCtrlInts(halHandle); // 电机偏移校准标志位使能 motorVars_M1.flagEnableOffsetCalc = true; // motor1_drive.c 使用滤波器运行电机的偏移校准 runMotor1OffsetsCalculation(motorHandle_M1); // 使能全局中断 HAL_enableGlobalInts(halHandle); // 使能调试中断 HAL_enableDebugInt(halHandle); // 设置电源延时等待时间 systemVars.powerRelayWaitTime_ms = POWER_RELAY_WAIT_TIME_ms; // 等待系统使能标志位被置位 while(systemVars.flagEnableSystem == false) { if(HAL_getCPUTimerStatus(halHandle, HAL_CPU_TIMER0)) { HAL_clearCPUTimerFlag(halHandle, HAL_CPU_TIMER0); systemVars.timerBase_1ms++; if(systemVars.timerBase_1ms > systemVars.powerRelayWaitTime_ms) { systemVars.flagEnableSystem = true; systemVars.timerBase_1ms = 0; } } } // 如果系统使能标志位被置位,则一直循环本while while(systemVars.flagEnableSystem == true) { // loop while the enable system flag is true systemVars.mainLoopCnt++; // 1ms time base:1ms运行一次本段代码? if(HAL_getCPUTimerStatus(halHandle, HAL_CPU_TIMER0)) { // 清除CPU时钟标志位 HAL_clearCPUTimerFlag(halHandle, HAL_CPU_TIMER0); // 反转LED状态 systemVars.counterLED++; if(systemVars.counterLED > (uint16_t)(LED_BLINK_FREQ_Hz * 1000)) { HAL_toggleLED(halHandle, HAL_GPIO_LED2C); systemVars.counterLED = 0; } systemVars.timerBase_1ms++; // 每1ms运行其中的一段代码,5ms循环一次 switch(systemVars.timerBase_1ms) { case 1: // 电机保护检查 runMotorMonitor(motorHandle_M1); break; case 2: // 计算 calculateRMSData(motorHandle_M1); break; case 3: break; case 4: // 计算电机保护值:过流保护阈值 calcMotorOverCurrentThreshold(motorHandle_M1); break; case 5: // 1ms计数清零 systemVars.timerBase_1ms = 0; systemVars.timerCnt_5ms++; break; } } // 运行电机控制函数 runMotor1Control(motorHandle_M1); } // 禁用PWM HAL_disablePWM(motorHandle_M1->halMtrHandle); }
方便具体说一下吗?因为你发的这个文档是电源的文档。https://www.ti.com/lit/ug/spruii8b/spruii8b.pdf
方便提供一下使用的板子和SDK的链接吗?以及具体使用了SDK中的哪个例程,提供一下具体的路径
另外这些信息方便具体说一下吗?会帮助我们debug。
不好意思 sdk是这个连接C2000Ware motor control SDK getting started guide (Rev. A), 我用的板子是 LAUNCHXLF28379D 用的例程就是C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab
不好意思 之前不知道为什么 粘贴过来的链接一直不对,我参考的文档就是你下面回复我的那个Universal Motor Control Project and Lab User’s Guide