This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335: 关于带ABZ编码器的PMSM初始定位的问题

Part Number: TMS320F28335


请问大家是怎么处理带ABZ编码器的PMSM初始定位的呢?

以8极(4对极)的PMSM为例,电机在机械上会有4个电器零位,

问题1. 如果是带ABZ编码器的PMSM,运行FOC时是不是要首先使转子运转至某一个电气零位

以4对极PMSM为例,假定4个电气零位在机械0度、机械90度、机械180度、机械270度。测试时发现,当电机转子位于两个相邻的电气零位之间的时候,也就是机械45度、机械135度、机械225度、机械315度这4个位置附近的时候,进行电气零位控制,q轴给定为0、d轴施加一定给定、电气角度设定为0,转子位置没有办法定位到其中的一个电气零位。

问题2. 请问大家有什么办法解决以上问题呢?

看TI的例程里面一般都是q轴给定为0、d轴施加一定给定、电气角度设定为0这样处理的

  • 矢量控制中坐标变换及svpwm所用角度是转子磁链(对于PMSM因转子是永磁体,就是转子位置)相对于所定义A相的夹角,而ABZ编码器测的角度是转子相对于Z位置的角度(因为每圈Z处计数值清零),而编码器安装时Z和A并不一定是一个位置,所以一个首当其中的问题是,测量Z和A的夹角,这个就类似于绝对值编码器绝对零位和A的偏置一样。这个夹角一旦测出,只要编码器不拆卸,是固定不变的。

    (1)用吸d轴法,即套用矢量控制程序框架,iq*=0,id给一值,坐标变换及svpwm所用角度给零,此时转子会被吸到A处。此时将eqep计数值清零

    (2)开环运转,或者手转,eqep会变化,当经过Z处时又会清零,通过软件判断经过z前的计数值,即为Z与A的偏置,如P1

    此过程要空载,否则电机需要克服负载转矩,导致吸d轴位置不准

    以上进行完毕后,仍不能直接启动。比如你下电后再次上电,在没找到第一个Z脉冲时,你编码器的角度仍是不准的,不可将其角度用于矢量控制。

    一般还是先开环运转,待找到第一个z后切换到闭环,此后程序所用角度为ABZ编码器的输出计数+P1

    也听说过有人这样干的,还是用(1)中的吸d轴法,吸到d轴后,将eqep计数值初始化为 -P1,程序所用角度为ABZ编码器的输出计数+P1,直接启动。但这样等于电机先动了,可能和预先想要的运动方向还不一样,对于某些应用不允许这样。

    也有更高级的叫高频脉冲注入,没有研究过。

    以上仅是回忆,我也是七八年前刚学那会用过ABZ编码器,后来都是ABS的,只牵扯到吸d轴后直接读绝对值编码器的读数,以后将其作为偏置就行了,且只自学习零位一次即可,断电也不怕,相对简单。

    仅分享交流,可能有错误,谢谢。

  • 感谢帮助 我也是一直用绝对式光栅 或者旋转变压器 ABZ也是很多年以前用过 

  • 想了个办法

    q轴为零、d轴加给定的时候,电气角度不是只给一个零,而是以45为步进,每一档为持续时间1S,经过9秒的时间,进行初始定位,最终还是给定掉角度为0,电机轴会在大概四分之一机械一周范围内运动,试了下,看起来原来不太容易启动定位的几个位置点可以正常定位了,总之是想办法让电机轴动起来,动起来,有了一定惯量,应该就不太容易卡死在电角度为0的位置了

  • Hi,

    感谢您分享的信息。

    如果您后续需要我们为您提供任何的技术帮助可以随时reopen该贴,谢谢!

    Thanks