Part Number: TMS320F28335
请问大家是怎么处理带ABZ编码器的PMSM初始定位的呢?
以8极(4对极)的PMSM为例,电机在机械上会有4个电器零位,
问题1. 如果是带ABZ编码器的PMSM,运行FOC时是不是要首先使转子运转至某一个电气零位
以4对极PMSM为例,假定4个电气零位在机械0度、机械90度、机械180度、机械270度。测试时发现,当电机转子位于两个相邻的电气零位之间的时候,也就是机械45度、机械135度、机械225度、机械315度这4个位置附近的时候,进行电气零位控制,q轴给定为0、d轴施加一定给定、电气角度设定为0,转子位置没有办法定位到其中的一个电气零位。
问题2. 请问大家有什么办法解决以上问题呢?
看TI的例程里面一般都是q轴给定为0、d轴施加一定给定、电气角度设定为0这样处理的