TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280025: ADC-PPB与CMPSS触发ePWM TZ功能

Part Number: TMS320F280025

ePWM TZ的触发源有很多,这里以ADC-PPB,CMPSS和外部IO举例,项目应用为用于电源控制。

1)请问ADC-PPB与CMPSS相比,触发时间是否是受限于ADC采样率及ADC转换时间?

2)请问是否可以采用内部CMPSS代替外部比较器通过IO触发TZ1-3实现过压过流保护,CMPSS的动作时间与外部比较器相比是否有优势?

3)如果采用ADC-PPB作为CBC触发,采用CMPSS作为OST触发,用于电源控制中的保护功能,请问这么设计是否合理?

  • 1. 会的;

    2. 可以,不知道你指的通过IO触发具体是指通过IO输入到CMPSS还是通过IO输入到TZ,对于后者来说,是有内部路径的,即CMPSS通过内部可以直接连接到TZ;更集成、整体的成本会降低,内部可配置、方便灵活;

    3. 这个具体要根据应用和要实现的功能来看。

  • 1.OK

    2.我表述不清楚,我的意思是

    情况A:外部比较器-InputXBAR-TZ;

    情况B:Analog IO-CMPSS-ePWM XBAR- ePWM DC-ePWM TZ,

    两种相比,是否是内部CMPSS配置更灵活且速度较快。看一些TI介绍材料中说情况B从故障到跳闸总时间典型值应该在60ns,这个是指情况B中的Analog IO到ePWM模块响应TZ的总时间是吧?

    3.OK

  • 这个是指情况B中的Analog IO到ePWM模块响应TZ的总时间是吧?

    是的,

    两种相比,是否是内部CMPSS配置更灵活且速度较快。

    没错,使用内部的比较器会大大减小信号链的延迟。